2414978_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2414978_zh-CN

2414978_zh-CN

在线ECC验证方法

你好,

我正在研究 iMX8M Plus 在外部 DDR 内存上的内联 ECC 实现。
ECC 似乎正在工作(U-Boot 修改已完成,EDAC 驱动程序出现在 Linux 中,/sys/devices/system/edac/mc/mc0/ 虚拟文件存在)。

我正在寻找测试和验证该保护措施的方法。

我的理解是,错误注入不可能直接发生在数据本身,而是必须破坏 ECC 奇偶校验位。

AN 13566 第 3.2.9 节声明:“有关此功能的更多信息可应要求提供。”

我该如何获取这些信息?NXP方面是否有专门的联系人/渠道负责此事?

先感谢您,

Re: Inline ECC validation method

你好,

我正在使用外置DDR在i.MX 8M Plus上实现内联ECC。ECC 似乎工作正常:U-Boot 已配置,Linux EDAC 驱动程序已激活,并且 /sys/devices/system/edac/mc/mc0/ 存在。

现在我想通过故意生成可纠正和不可纠正的错误来验证 ECC 保护。

AN13566,第 3.2.9 节,声明指出,可以通过使用 ECC_REGION_PARITY_LOCK 解锁 ECC 区域并覆盖 ECC 奇偶校验位来注入内联 ECC 错误。文中还提到,如有需要,可提供有关此功能的更多信息。

Re: Inline ECC validation method

你好,

当然可以,但需要您创建一个支持工单。
https://support.nxp.com/s/?language=en_US

您可以在请求正文中提及我,以便我跟踪工单并提供所需材料。

此致敬礼/Saludos,
阿尔多。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: