2414978_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2414978_ja-JP

2414978_ja-JP

インラインECC検証方法

こんにちは、

私はiMX8M Plusの外部DDRメモリ向けにインラインECCの実装に取り組んでいます。
ECCは動作しているようです(U-Bootの修正完了、LinuxにEDACドライバーが表示され、/sys/devices/system/edac/mc/mc0/仮想ファイルも存在します)。

保護機能をテストし、検証する方法を探しています。

私の理解では、データ自体にエラーを注入することは不可能であり、代わりにECCパリティビットを破損させる必要があるということです。

AN 13566 セクション 3.2.9同社は「この機能に関する詳細情報は、ご要望に応じて提供いたします」と述べている。

この情報はどのように依頼すればよいのでしょうか?この件に関して特定のNXPの連絡先やチャネルはありますか?

よろしくお願いします、

Re: Inline ECC validation method

こんにちは、

私は外部DDRを搭載したi.MX 8M PlusにインラインECCを実装しています。ECCは正常に動作しているようです:U-Bootの設定済み、LinuxのEDACドライバが有効、/sys/devices/system/edac/mc/mc0/が存在します。

次に、意図的に訂正可能なエラーと訂正不可能なエラーを生成することで、ECC保護機能を検証したいと思います。

AN13566、セクション3.2.9、インラインECCエラーは、ECC_REGION_PARITY_LOCKを用いてECC領域を解除し、ECCパリティビットを上書きすることで注入できると述べています。また、この機能に関する詳細情報はリクエストに応じて提供されるとも記載されている。

Re: Inline ECC validation method

こんにちは、

もちろん提供は可能ですが、この件にはサポートチケットを作成する必要があります
https://support.nxp.com/s/?language=en_US

リクエストの本文に私の名前を記載していただければ、チケットの追跡や資料の提供ができます。

よろしくお願いいたします。
アルド。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Wednesday
Updated by: