2414965_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2414965_ja-JP

2414965_ja-JP

IW612 WLAN 5GHz伝送

こんにちは、

私たちはIoT製品の一つでIW612 SoCをWLAN用に使用する予定で、ターゲットマーケットは米国とカナダです。IW612はデュアルバンドの2.4GHzと5GHzに対応しています。カナダのISEDでは、ライセンスなしでは屋外環境でのUNII-1(5150~5250MHz)Wi-Fi送信が許可されておらず、屋内でのみ動作するように制限されているため、5GHz Wi-Fiの動作をオフにする方法や設定はありますか?

当社の製品は屋外で動作しており、5GHzを完全に無効化し、2.4GHzのみで動作させる方法が欲しいと考えています。

RSS-247 — 902~928 MHz、2400~2483.5 MHz 帯のデジタル伝送システム、周波数ホッピングシステム、および免許不要のローカルエリアネットワーク機器MHz帯、5150~535...

同じ設定を確認して共有してもらえますか?

よろしくお願いいたします。

アルン

RFRe: IW612 WLAN 5GHz transmission

こんにちは、@pantarun_92


iw612はパワーテーブルの読み込みに対応しています。カスタムパワーテーブルを作ったり、カナダ地域ごとにサンプルテーブルを使うこともできます。許可されていないチャネルを無効にし、DFSチャネルをサポートします。


よろしくお願いいたします。

ショーン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: