2414904_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2414904_zh-CN

2414904_zh-CN

使用 KW45-EVK 时,IoT Toolbox 应用在 OTAP 菜单中崩溃 – NXP OTAP 示例

您好,

我目前正在尝试 在 KW45-EVK 板上运行 NXP OTAP 示例项目 ,并使用 NXP IoT Toolbox 移动应用程序进行 OTAP 流程。

但是,我在 OTAP 菜单 中的 IoT Toolbox 应用遇到了问题 。

问题

当我在 IoT Toolbox 应用中打开 OTAP 菜单并开始扫描时:

  • 如果 我的手机上的 位置服务已关闭 ,按下 扫描按钮 会显示正在加载/扫描的指示,但应用程序似乎找不到设备。
  • 如果 位置信息已开启 , 则在 OTAP 菜单中 应用程序 会崩溃 。
  • 我用 多部安卓手机 测试过 ,但问题依旧存在。
  • 在极少数情况下,我可以在扫描结果中短暂地看到我的 KW45-EVK 设备出现不到一秒钟,之后应用程序就会崩溃。

我尝试过

  • 已使用多部手机测试。
  • 已在开启和关闭定位功能的情况下进行测试。
  • 重复扫描多次。
  • 已确认 KW45-EVK 正在运行 NXP OTAP 示例。

我在测试过的所有手机上都出现了这种现象。

有人在使用 NXP IoT Toolbox OTAP 应用程序和 KW45-EVK 时 遇到过类似的问题吗 ?

非常感谢您能提供任何关于如何进一步调试此问题或如何使用 IoT Toolbox 应用程序成功执行 OTAP 的建议。

谢谢您!

Re: IoT Toolbox app crashes in OTAP menu when using KW45-EVK – NXP OTAP example

你好,希望你一切都好。

感谢您的报告,我已经重现了类似的问题,我们目前正在与内部团队一起调查此事。

与此同时,您能否提供以下信息?

你们测试时使用的是哪些型号和安卓版本的设备?您测试时使用的是哪个版本的物联网工具箱?在安卓系统上使用“大致位置”和“精确位置”时,您是否注意到行为上有任何区别?

另外,我在 iPhone 设备上测试过,没有出现这个问题,这证实了这是 Android 特有的行为。

目前,我建议尽可能使用 iPhone 设备或板对板连接方式。一旦有更多信息,我会立即通知您。


此致,
索菲亚。

Re: IoT Toolbox app crashes in OTAP menu when using KW45-EVK – NXP OTAP exampleAndroid 版本:13

最新版本的物联网工具箱

“您在使用安卓系统的大致位置和精确位置时,是否注意到行为上有任何区别?”
未进行测试。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: