我正在使用 P&E Cyclone FX 编程器来解锁一个 S32K311 MCU,这可能是一个异常的部件。执行脚本时,出现错误。有时脚本会成功执行,但即使在这种情况下,程序员在连接时仍然会显示“启用安全”。您能帮我调查一下可能的原因吗?错误信息如下:
在密码模式下验证 S32K3xx。
正在连接调试硬件……成功。
通过SWD请求调试模块上电……成功。
读取SDA AP ID注册表……好的。
阅读/写入 SDA AP KEYRESP0 ... 好的。
阅读/写作 SDA AP KEYRESP1 ... 好的。
阅读/写作 SDA AP KEYRESP2 ... 好的。
阅读/写作 SDA AP KEYRESP3 ... 好的。
正在写入 SDA AP AUTHCTL.HSEAUTHREQ ... 好的。
正在写入 SDA AP DBGENCTRL.GDBGEN 和 DBGENCTRL.CDBGEN ... 完成。
读取 SDA AP ID 寄存器时出错!(0xf0e0d0c)
你成功运行过它吗?您是试图解除之前已加密设备的加密,还是遇到了其他意料之外的响应?是多块板都出现这种情况,还是只有这一块?请提供更多详情。谢谢