2414681_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2414681_zh-CN

2414681_zh-CN

U4GM NBA 2K27:将挑战转化为更强的MyTEAM阵容深度

NBA 2K27 第一赛季最有趣的部分并不总是最引人注目的奖励。通常情况下,一次小小的挑战就能改变一名球员对待接下来几场比赛的态度。三分球目标可以将一场普通的比赛变成投篮实验室,而扣篮要求则可以突然让一位被遗忘的运动型侧翼球员值得一试。由于 2K27 MT 是更广泛的球队建设经济体系的一部分,所以诀窍不仅仅是给阵容添加昂贵的球员,而是要确保新的资源能够真正改善球队的比赛方式。

最近的“立即畅玩挑战”活动也采用了这种理念,通过轮换目标来代替给玩家留下一个静态的清单。目前第 1 赛季的活动包括赢得比赛、使用全息平行卡、完成扣篮目标、添加新球员卡以及进行与三威胁相关的挑战。轮换机制让MyTEAM拥有更活跃的日常节奏,也让收藏深度更有价值。

应对这些挑战的一个有效方法是围绕目标构建一个临时阵容,而不是强行将目标融入最强阵容。假设这项任务涉及投三分球。不要采用常规阵容,反复让一名球员强行出手高难度投篮,而是使用两名能够创造空间的球员和一名能够惩罚防守协防的可靠射手。这样一来,挑战就变成了游戏的一部分,而不是令人讨厌的附加任务。

以扣篮为目标的策略则适得其反。保持间距至关重要,因为优秀的冲刺选手需要畅通无阻的冲刺路线。如果禁区内始终有另一名内线得分手占据,那么阵容理论上可能包含一名强力扣篮手,但这会使该球员难以完成比赛所需的挑战。更好的阵容可以包括一名外线组织者、一名能够拉开防守的球员,以及一名在防守被吸引后发起进攻的终结者。

三重威胁让这些实验更加引人注目。场上只有三名球员,任何弱点都无处遁形。如果两名球员都无法投篮,防守方可以缩小场地范围。如果外线无人防守,对方一名进攻球员就能掌控比赛。因此,互补的技能组合往往比简单地选择三张评分最高的卡牌更重要。

玩家经验值给这个过程增添了另一层意义。在 NBA 2K27 中,卡片可以通过游戏获得经验值,这给了玩家另一个理由在真实比赛中使用不同的卡片。因此,一张用于挑战的卡牌也可以同时提供进度推进。这形成了一个良好的反馈循环:挑战鼓励玩家使用卡牌,游戏玩法促进卡牌发展,而改进后的卡牌最终可能会在最初的挑战之外发挥作用。

改版后的交易所也使收款管理更加灵活。玩家不再将每张低级或重复的卡牌视为仅仅占据空间的东西,而是可以评估它是否具有未来的阵容价值、挑战价值或交换价值。但这并不意味着每张卡都应该立即更换。保留少量有用的球员储备是明智的,因为挑战要求可能会快速变化,今天看起来很普通的卡牌明天可能突然变得有用。

第一赛季的共享进度也鼓励玩家在不同模式之间交替进行。MyTEAM 和 The City 模式都计入赛季经验值进度,因此玩家如果对某种模式感到厌倦,可以切换活动而不会完全放弃赛季进度。城市活动包括 Midway 和 Blackout 等,而 MyTEAM 则有自己的挑战和竞技活动。这种多样性可以让漫长的赛季感觉不那么重复,因为进步并不取决于每次都玩完全相同类型的游戏。

这里还有一个关于阵容构建的实用经验:不要只针对一种游戏模式进行构建。一张拥有出色半场防守能力的卡牌在节奏较慢的比赛中可能很有价值,但在快节奏的三威胁比赛中则不太适应。高水平得分手在获得空间时可能占据主导地位,但当对手不断转移球并施压时,其效率就会降低。提供多种风格可以使作品集更具灵活性,并减少在目标改变时重新构建所有内容的需要。

这时,资源规划就比单纯追求最新卡片更重要了。在投入资金之前,先看看哪些位置实际上限制了阵容。缺少一名控球后卫、外线防守薄弱、投篮不准或篮板能力差,这些因素对球队表现的影响,都可能比球队整体评分的小幅提升更大。U4GM 可以为想要添加 NBA 2K27 资源的玩家提供一个方便的选择,同时兼顾价格、交付速度和账户安全,但当购买与特定的阵容目标联系起来时,这种购买方式就更有意义了。

因此,一季精彩的剧集可以同时实现几个目标。你可能会带着一张需要玩家经验值的卡牌参加挑战,完成一个目标以获得另一个奖励,通过游戏提升卡牌,并在游戏结束时更接近赛季里程碑。这比漫无目的地完成清单上的任务,却不明白每个步骤的重要性要有意义得多。

随着第一季的进行,灵活系列产品的价值应该会更加明显。新的挑战可能会将注意力转移到不同类型的玩家身上,而兑换奖励和玩家经验值则为旧卡牌提供了额外的用途。玩家与其构建一个固定的阵容并拒绝改变,不如将 MyTEAM 视为一个不断发展的阵容,保留核心阵容的同时保持足够的深度,以应对下一个目标所需的任何情况。当需要额外资源来进行这些调整时,通过 U4GM 购买 NBA 2K MT 可以成为准备工作的一部分,为玩家提供一种方便且相对经济实惠的方式来支持他们的下一个阵容实验。

FRDM 培训
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: