2414626_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2414626_ja-JP

2414626_ja-JP

RT1051: ENET IEEE1588タイマークロックソース

こんにちは、

RT1050 の リファレンス マニュアル には 以下の 情報 があります:

mastupristi_0-1789736651417.pngmastupristi_0-1789736651417.png

IEEE1588タイマーのクロックソースが何なのか知りたいです。例えば、AUDIO_PLLから派生したルートクロックを選べますか?
IEEE1588タイマーのクロックソースを制御するレジスタはどれですか?

よろしくお願いいたします

最大

i.MXRT 105xRe: RT1051: ENET IEEE1588 Timer Clock source

私の知る限り、このタイマーは「ENET_25M_REF_CLK」とラベル付けされたクロック(MCUXpressoの設定ツールより)でクロックされており、常に25MHzです。「ネットワーク速度に関係なく」というのは、イーサネットが10Mbpsで動作しているときに速度が遅くならないという意味だと思います。

追伸もし1588タイマーの比較・キャプチャ機能を使う予定なら、これはRT1050で正しく使うのが最も難しいペリフェラルの一つであり、注意すべき多くの落とし穴があることを覚えておいてください。例えば、イベントインnとイベントアウトのnピンを同時に使うことはできません(ここでnは0..3です)。例えば、Event Out 1とEvent In 1を同時に使うことはできませんが、Event In 1とEvent Out 0を同時に使うことは可能です。また、4チャネルのうちDMAサポートは2つだけです。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: