こんにちは、あなた、
MPC5744P EVMが外部CANトランシーバを使って2つのCANチャネルの動作をサポートしているかどうかを明確にしたいと思います。
内蔵のCANトランシーバを使ってEVM上でCAN0をテストすることに成功し、CAN0通信は期待通りに動作しています。
現在、CAN1とCAN2を適切なピンマッピングで設定し、外部CANトランシーバとインターフェースできるようにしました。CAN1とCAN2がMPC5744P EVMの外部CANトランシーバーで正常に設定・運用可能かどうか確認していただけますか?
もしそうなら、CAN1/CAN2の動作で推奨される設定、ハードウェア接続、または考慮すべき特定の設定を教えていただけますか?
皆さんのご助言とサポートを大変ありがたいです。
ご協力に感謝いたします。
こんにちは、
はい、CAN1およびCAN2はMPC5744Pベースの評価ボード上の外部CANトランシーバと組み合わせて使用できます。MPC5744Pデバイスは3つの独立したFlexCANモジュール(CAN0、CAN1、CAN2)を提供し、オンボードトランシーバーが利用可能かつ接続されていない場合、CAN1/CAN2は対応するMCU TX/RXピンを介して外部トランシーバーにルーティング可能です。このデバイスはすべてのFlexCANインスタンスの独立動作をサポートしています。
CAN1/CAN2については、以下をご確認ください。
基板固有のジャンパー設定や配線オプションは、EVMの正確なリビジョンによって異なる場合があります。EVMの部品番号やリビジョンをご提供いただければ、追加のハードウェア構成が必要かどうか確認いたします。
BR、ペトル