您好,NXP团队,
我联系您是关于imx-firmware仓库中的以下提交:
“从 26 年第一季度开始,从电路板支持包中移除 SD/PCIE W8997 支持”
请问W8997固件只是从标准imx固件包中移除,还是已经完全停止对这些设备的支持?
我们可以从 Git 历史记录中检索到最新的 W8997 固件文件,因此我们的主要问题是,在继续使用最新的 imx-firmware 版本的同时,保持对 W8997 支持的推荐方法是什么。
是否支持安装最新的 imx-firmware 软件包,并添加包含这些文件的上一版本中的 W8997 固件文件?
如果是这样,是否有推荐的步骤或打包方法可以干净利落地完成此操作,并避免与未来的 imx 固件更新发生冲突?
我们的目标是在保持对基于 88W8997 的旧已部署硬件的支持的同时,使系统保持最新的 i.MX 固件包。
顺祝商祺!
安托万·热纳尔
你好@agennart ,希望你一切都好。
我正在和内部团队核实此事。我收到回复后会尽快回复你。
嗨@agennart ,
您能否提供更多关于您项目的信息?除了您正在使用的 W8997 模块和您实现的接口(PCIe 或 SDIO)之外。
嗨@agennart ,
我们将通过 Github 上的专用热修复分支为 88W8997 提供支持,包括基于LF 6.12.49_2.2.0 版本基线的 W8997 驱动程序和固件。这些分支将包含所有面向 W8997 的未来非周期性版本。因此,您可以更新您的环境以引用以下热修复分支:
为了与 W8997 兼容,建议指向共享的热修复分支,因为主分支将不再获得对该设备的进一步支持。
请告诉我这些信息是否符合您的要求。