RFパワーADS DKを搭載した特定のKeysight ADSモデルAFT05MS004NT1は、ADS 2027には適用できません。
このエラーが返されます。
シミュレーションメッセージ
hpeesofsimがネットリスト解析中に警告を検出しました。
モデル『FSL_AFT05MS004N_FET2』。FET2M1」(ファイル『C:/ADS_USER/PDK and Supplier Libraries/AFT05MS004N_Level1_Rev0_DK//circuit/models/fsl_AFT05MS004N_pkg_netlists.net』の31行付近に定義):『FSLRFPK_FET2』は未定義のプリミティブデバイスです。
hpeesofsimによるネットリストのフラット化中にエラーが検出されました。
「FSL_AFT05MS004N_FET2。FSL1」は未定義モデル「FET2M1」のインスタンスです。
ステータス/概要
hpeesofsim (*) 650.shp 2026年7月29日、MINTバージョン5
(64ビット版Windowsビルド日時: 2026年7月29日(水) 11:10:28 +0000)
***** シミュレーションは2026年9月16日(水) 15:58:10に開始されました
ホスト上で実行中: "XXXX"
ディレクトリ: "C:\ADS_USER\AFT05MS004NT1_Project\AFT05MS004NT1_wrk\data"
プロセスID: 19040
--------------------
エラーのためシミュレーションが終了しました。
--------------------
このトランジスタは現在も代理店で入手可能です。
こんにちは、モハメドさん
完全に放棄されたとは言えません。現時点では保留状態と表現します。需要が高まれば状況は変わるかもしれませんが、現時点では新しいリリースやアップデートの計画はありません。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
迅速なご対応ありがとうございます。
NXPがRF事業から撤退したと言いますが、以下に示すRF製品への需要は非常に高いです。
とにかくありがとうございます。この場合はやり方を変えます。
Screenshot_16-9-2026_1682_www.mouser.fr.jpeg
こんにちは、tbursaliさん
良い一日!
既存のモデルは2027年版でテストされていません。
現在、使用実績があり、動作確認済みの最新バージョンは2025年版キットです。
したがって、公式ウェブサイトで推奨されているモデルキットとAFT05MS004Nのモデルデザインを再ダウンロード・インストールすることをお勧めします。
NXPはRF部門の縮小を決定し、多くの同僚が離社しました。その結果、今後のアップデートや新製品のリリース計画はありません。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。