こんにちは、
私はi.MX93(MIMX9332CVVXMAC)を搭載した基板を設計しており、並列インターフェースを持つRGBディスプレイを駆動する必要があります。設定ツールからは、R,G,Bチャネルを参照せずにデータ0-23のlebelledデータビットが割り当てられています。evb FRDMとTM050RDH03-41も調べてみましたが、残念ながらFRDMのデータは設定ツールと同じで、TM050RDH03-41の回路図は提供されていませんでした。
ピン配置を確認するための回路図を入手することは可能でしょうか?
それとも、24ビットがR、G、Bのチャネル間で自由にマルチパクシングできるのか確認できますか?
ありがとうございました。
エンリコ
こんにちは、
NXP Semiconductors製品にご関心いただきありがとうございます。
TM050RDH03-41ディスプレイコネクタの回路図をご覧ください。完全な回路図に興味がある場合は、技術CASEを作成してください。
JosephAtNXP_0-1789574219944.png
よろしくお願いします。