2413639_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2413639_zh-CN

2413639_zh-CN

S32 设计工作室安装问题

我在使用 S32 设计工作室 (V3.6.4) 时遇到问题。安装。安装开始后,安装进度条立即停止显示,但我看不到任何已安装的应用程序。

请指导我如何解决这个问题。

系统配置为:Windows 11,16GB 内存,1TB 固态硬盘。请注意,该系统遵循我公司的IT政策。


Re: S32 Design Studio Installation Issue

请查看下方所需的日志文件。

我们尝试安装两次,但都失败了。

Re: S32 Design Studio Installation Issue

@ashutoshsahu

能否请您提供一下安装日志文件(.log)?它应该位于:

C:\NXP\S32DS.3.6.4\_S32Design Studio for S32 Platform 3.6.4_installation\Logs


BR,VaneB

Re: S32 Design Studio Installation Issue

@ashutoshsahu

我已查看安装日志,并发现安装程序尝试运行 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File parallel.ps1 时出现一个重要错误:

“此程序已被组策略阻止。”如需更多信息,请联系您的系统管理员。

根据此错误,建议您与 IT 团队核实,确认是否存在任何网络安全策略、组策略限制、防火墙规则或代理设置阻止 PowerShell 脚本正常运行。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期五
更新人: