2413639_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2413639_ja-JP

2413639_ja-JP

S32 Design Studio インストールの問題

S32 Design Studio(バージョン3.6.4)で問題が発生しています。インストール。インストール開始すると進行状況バーはすぐに終了しますが、インストールされたアプリケーションは見えませんでした。

この問題を解決する方法についてご指導ください。

システム仕様は、Windows 11、16GB RAM、1TB SSDです。このシステムは当社のITポリシーの対象です。


Re: S32 Design Studio Installation Issue

以下に、ご依頼いただいたログファイルを示します。

インストールを2回試みましたが、成功しませんでした。

Re: S32 Design Studio Installation Issue

こんにちは@ashutoshsahu

インストールログファイル(.log)を共有してもらえますか?それは以下の場所にあります:

C:\NXP\S32DS.3.6.4\_S32S32プラットフォーム用Design Studio 3.6.4_installation\Logs


BR、VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: