2413574_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2413574_zh-CN

2413574_zh-CN

iMX DDR 配置工具代码生成错误 || iMX95

大家好,
我们目前正在使用NXP 配置工具进行 i.MX95 DDR 配置,但在生成 DDR 初始化/时序代码时遇到了问题。
我们为以下目标创建/打开了 DDR 配置:

  • 处理器: MIMX9596xxxxN
  • 核心: Cortex-M33
  • 内存类型: LPDDR5 - Ryzen RS2G32LO5D4FDB-23BT
  • DDR 数据速率: 6400 MT/s
  • 排名人数: 2
  • 16 位通道数: 2
  • DRAM配置: 16Gb:2Gb x8
  • 该工具显示的总动态随机存取存储器(DRAM)容量为: 16384 MB


首先,我们尝试使用NXP i.MX95 19x19 EVK 默认 LPDDR5 配置来验证 DDR 配置,然后再应用我们自定义的板 DDR 设置。
但是,当我们尝试生成/更新 DDR 代码时,“配置工具”的“问题”窗口中会报告错误:

“生成代码失败……”

代码预览窗口显示:

“代码生成失败。”

问题截图已附上,供您参考:
Screenshot from 2026-09-15 11-40-00.pngScreenshot from 2026-09-15 11-40-00.png截图来自 2026-09-15 11-40-00.png

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

你好,

请您尽快核实并提供该问题的最新进展?目前项目时间紧迫,非常感谢您的及时支持。

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

你好,

我已附上 .mex 文件。文件供您参考,但我们将使用 8GB LPDDR5 Rayson RS2G32LO5D4FDB-23BT。

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

请您将 IMX95LPD5EVK-19.mex 文件发送给我进行验证。

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

你好,

是的,我们已经下载并安装了您提到的同一版本。我们目前使用的是该工具的Linux版本。我附上了截图供您参考。
Screenshot from 2026-09-15 15-56-04.pngScreenshot from 2026-09-15 15-56-04.png截图来自 2026-09-15 15-56-04.png

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

你安装了Config_Tools_for_i.MX_26.06_x64 吗?是最新版本 26.06 吗?

你使用的是Linux版本吗?我使用的是Windows版本。

请您将 IMX95LPD5EVK-19.mex 文件发送给我进行验证。

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

你好,

问题依然存在。即使保存了 .mex 文件文件已保存到本地磁盘,但代码并未生成。当我点击“更新代码”时,该工具抛出错误“代码生成失败”。

Screenshot from 2026-09-15 15-31-15.pngScreenshot from 2026-09-15 15-31-15.png截图来自 2026-09-15 15-31-15.png Screenshot from 2026-09-15 15-36-58.pngScreenshot from 2026-09-15 15-36-58.png截图来自 2026-09-15 15-36-58.png

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

1.我下载并安装了 Config_Tools_for_i.MX_26.06_x64。

2. 我创建了一个新的配置,在“板卡”下选择“IMX95LPD5EVK-19”。启用 DDR 工具并选择它。

3. 点击“文件->保存”将此项目保存到磁盘。然后“更新代码”功能可用。

4. 点击“更新代码”按钮,我这边没有错误。

yipingwang_0-1789463155201.pngyipingwang_0-1789463155201.pngyipingwang_0-1789463155201.png




Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

在 Ubuntu 24.04 上必须安装此版本配置工具。

我可以在 Ubuntu 22.04 上重现您的问题。

然后我在 Ubuntu 24.04 操作系统上安装了 configs tool 26.06,它运行正常。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: