2413574_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2413574_ja-JP

2413574_ja-JP

iMX DDR設定ツールのコード生成エラー || iMX95

チームの皆さん、こんにちは。
現在、 i.MX95 DDR構成のためにNXP Config Toolsを使用していますが、DDR初期化/タイミングコードの生成時に問題が発生しています。
以下のターゲットに対してDDR構成を作成/開きました。

  • プロセッサ: MIMX9596xxxxN
  • コア: Cortex-M33
  • メモリタイプ: LPDDR5 - Ryzen RS2G32LO5D4FDB-23BT
  • DDRデータレート: 6400 MT/s
  • ランク数: 2
  • 16ビットチャネル数: 2
  • DRAM構成: 16Gb:2Gb x8
  • ツールが表示するDRAMの総容量: 16384MB


まず、独自のボードDDR設定を適用する前に、NXP i.MX95 19x19 EVKのデフォルトのLPDDR5構成を使用してDDR構成を検証しようとしています。
しかし、DDRコードを生成/更新しようとすると、Config Toolsの「問題」ウィンドウにエラーが表示されます。

コードの生成に失敗しました…

コードプレビューウィンドウには以下が表示されます。

コード生成に失敗しました。

問題のスクリーンショットを参考資料として添付します。
Screenshot from 2026-09-15 11-40-00.pngScreenshot from 2026-09-15 11-40-00.png2026-09-15 11-40-00 のスクリーンショット.png

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

こんにちは、

この問題についてできるだけ早く確認し、最新情報を提供していただけませんか?現在、プロジェクトのスケジュールが迫っているため、迅速なサポートをいただけると大変ありがたいです。

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

こんにちは、

.mexファイルを添付しました。参考までにファイルを示しますが、今回は 8GB LPDDR5 Rayson RS2G32LO5D4FDB-23BT を使用します。

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

検証のため、IMX95LPD5EVK-19.mex ファイルを私に送っていただけますか?

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

こんにちは、

はい、おっしゃっていたのと同じバージョンをダウンロードしてインストールしました。現在は Linux版 のツールを使っています。参考までにスクリーンショットを添付しました。
Screenshot from 2026-09-15 15-56-04.pngScreenshot from 2026-09-15 15-56-04.png2026-09-15 15-56-04 のスクリーンショット.png

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

Config_Tools_for_i.MX_26.06_x64 をインストールしましたか?最新バージョンの26.06ですか?

Linux版を使っていましたか?私はWindows版を使用しています。

検証のため、IMX95LPD5EVK-19.mex ファイルを私に送っていただけますか?

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

こんにちは、

問題は依然として解決していない。.mexファイルを保存した後でもファイルをローカルディスクに保存しても、コードが生成されません。「コードの更新」をクリックすると、ツールから「コード生成に失敗しました」というエラーが表示されます。

Screenshot from 2026-09-15 15-31-15.pngScreenshot from 2026-09-15 15-31-15.png2026-09-15 15-31-15 のスクリーンショット.png Screenshot from 2026-09-15 15-36-58.pngScreenshot from 2026-09-15 15-36-58.png2026-09-15 15-36-58 のスクリーンショット.png

Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

1.Config_Tools_for_i.MX_26.06_x64 をダウンロードしてインストールしました。

2. 新しい構成を作成し、「ボード」の下にある「IMX95LPD5EVK-19」を選択します。DDRツールを有効にして選択してください。

3. 「ファイル」→「保存」をクリックして、このプロジェクトをディスクに保存します。すると「コードの更新」が利用可能になります。

4. 「コードを更新」ボタンをクリックしてください。私の側にはエラーはありません。

yipingwang_0-1789463155201.pngyipingwang_0-1789463155201.pngyipingwang_0-1789463155201.png




Re: iMX DDR Config Tool Code Generation Error || iMX95

Ubuntu 24.04 では、このバージョン設定ツールをインストールすることが必須です。

Ubuntu 22.04であなたの問題を再現できます。

その後、Ubuntu 24.04 OSにconfigs tool 26.06をインストールしたところ、正常に動作しました。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 周之前
更新人: