2413555_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2413555_ja-JP

2413555_ja-JP

HB200x AUTOSAR R21-11 バージョン 0.8.0 S32K3_RTD_6_0_0_D2506_ASR_REL_4_7_REV_0000_2025 がサポートしていません

こんにちは、NXPさん。

HB200x AUTOSAR仕様SDKをS32 Design Studioに統合しようとしましたが、以下のエラーメッセージが表示されます。

問題点:Mc33hbはツールチェーン/IDEプロジェクトに存在しません。プロジェクトはコンパイルできません!

レベル: エラー

タイプ:検証

ツール:ツールチェーン/IDEプロジェクト

起源:ペリフェラル

ターゲット:ツールチェーン/IDEプロジェクト:M7_0

リソース:platform.driver.mc33hb

CDD_Mb33Hb.c ファイルでさえCDD_Mb33Hb.hなどは、SDKがS32 Design Studioアプリケーション(v3.6.4)にインストールされた際には追加されていませんでした。

Re: HB200x AUTOSAR R21-11 Version 0.8.0 not supported by S32K3_RTD_6_0_0_D2506_ASR_REL_4_7_REV_0000_

こんにちは、

どうやら間違ったRTDバージョンを使用しているようです。HB200x AUTOSAR R21-11 0.8.0リリースノートに基づき、このソフトウェアはSW32K3_RTD_4.4_R21-11_3.0.0_D2303_DS_updatesite.zip(S32 Design Studio IDE v3.5にインストールする必要があります)上で使用可能です。

PetrS_0-1789471295419.pngPetrS_0-1789471295419.pngPetrS_0-1789471295419.png

BR、ペトル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
水曜日
更新者: