在 Simulink 中配置硬件时,我尝试将参考配置的目录更改为相对路径。
Simulink -> 硬件设置 -> 硬件实现 -> 目标硬件资源 -> 参考配置
参考配置路径 = '.\generated\referenced_config'
很遗憾,这里无法输入相对路径。
到目前为止,我还没能通过 MATLAB 脚本设置路径。
虽然脚本似乎在 CoderTargetData 中设置了路径,但实际上并没有应用。
要么保持旧路径有效,要么应用一个空路径。
是否可以为参考配置设置相对路径?
你好, @AlexG124 ,
谢谢你提供的详细信息。请问您能否告知我们您目前使用的 MBDT 工具箱版本以及 MATLAB 版本?
如果您正在使用S32K3工具箱,则在model_ref/s32k3xx_refconfig_s32ct文件夹下有一个模型示例,展示了所引用的配置工作流程。这里有一个名为s32k3xx_refconfig_update_paths_callback.m的 MATLAB 脚本,它可以帮助您实现目标。
如果您能与我们联系并提供更多关于您所参考的配置的工作方式、使用方法和应用程序流程的详细信息,将对我们很有帮助。
顺祝商祺!
德拉戈斯