2413532_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2413532_ja-JP

2413532_ja-JP

DCMLCCレジスタを読み取ると、未定義値0x00000033が返されます。

こんにちは

S32K314のDCMLCCレジスタを読み取ったところ、返された値は0x00000033、DCMRLC:0b011、DCMCLC:0b011でした。データシートにはこれらの値の定義が記載されていません。これらの値は何を意味するのでしょうか?DCMLCSの値を取得しようとしたところ、0x06186084が得られました。これは、私のチップがライフサイクルのどの段階にも達していないことを意味し、正常な値なのでしょうか? DCMCLC.jpegDCMCLC.jpeg DCMRLC.jpegDCMRLC.jpeg

リカ

Re: I get an undefine value 0x00000033 when I read the DCMLCC registerはい、どうもありがとうございました。Re: I get an undefine value 0x00000033 when I read the DCMLCC register

こんにちは、リカさん。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
この問題は文書管理部門に報告済みです。
0b011はCUST_DELを意味します

よろしくお願いします、
ロビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: