2413424_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2413424_ja-JP

2413424_ja-JP

IW416 Wi-Fi RFテストモード – EN300 328用のPN9 / ペイロードパターン

こんにちは、

当社は、AN14114 Rev.7.0を使用して、EN 300 328規制試験におけるIW416の評価を行っています。

当社の認証機関は、PN9データシーケンスを用いた連続変調送信を要求しています。

しかし、Wi-Fi TX連続コマンドにおいて、AN14114は固定ペイロードパターンのみを規定している。

echo "tx_continuous=<開始/停止> "

そして、次のような例を挙げています。

echo "tx_continuous=1 0 0xAAA 0 3 0x8"

確認いただけますか:

1. IW416 Wi-Fi RFテストモードは直接PN9/PRBS9生成に対応していますか?

2. そうでない場合、NXPはEN 300 328試験にどのようなペイロードパターンを推奨しますか?

3. 0xAAAは連続パケットモードのPN9の推奨代替として使用可能か?

4. これらの設定は、連続変調送信に対して正しいですか?
- 送信モード = 0
- cs モード = 0
- アクティブなサブチャネル = 3

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: