2413416_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2413416_ja-JP

2413416_ja-JP

LX2160A - SerDesレーン番号付け

こんにちは、

LX2160Aの**リファレンス・マニュアル**でSerDes 1レーンの番号付けに矛盾があることに気づきました。

セクション26.1.4(SerDes オプション)、文字を使用する場合、SerDes 1 レーンの番号付けが逆になります: レーン H = 0 -> レーン A = 7。

fdekeers_0-1789391391196.pngfdekeers_0-1789391391196.png


セクション26.4.1.19(SerDes Lane m RX 一般制御レジスタ 1 (LNARGCR1 - LNHRGCR1)) のテキストには、文字番号が増加すると記載されています: Lane A = 0 -> Lane H = 7。

fdekeers_1-1789391514092.pngfdekeers_1-1789391514092.png


汎用制御レジスタ1のレジスタEXT_REC_CLK_SELを設定したいのですが、正しいレーンのアドレスオフセットはこの番号付けに依存します。どちらが正しいか確認してもらえますか?

よろしくお願いいたします。

Re: LX2160A - SerDes lanes numbering

こんにちは、

どちらのセクションも正しい。それぞれ異なる(しかし一貫性のある)索引付け規則を使用している。

この一見矛盾する点は、2つのセクションが異なる「変数」を使用していることを理解することで解消される。

第26.1.4項— プロトコルテーブルにおけるレーン番号(H=0 … A=7)

SerDes 1の場合、RM は物理層の観点からレーン番号を割り当てます。

手紙 レーン番号(プロトコル表)
H 0
G 1
F 2
E 3
D 4
C 5
B 6
A 7
 
 

これは意図的なものであり、文書に記載されているとおり正しいものです。NXP TSは以前のCASEでこれを明確に確認しています:「SerDes1はレーンの順序が逆です。」LS1046Aに関して同様の疑問が提起された際、LX2160Aにも同じ方式が適用されることが確認された。も同じH/0 ...A/7列ヘッダーを使用しています。

セクション 26.4.1.19—接尾辞文字をアドレスインデックスとして登録します(A=0 … H=7)

オフセット式 848h + (a × 100h) では、 レジスタ名の文字インデックス として a 使用します。ここで、A=0、B=1、…、H=7 です。

Register name a (文字索引) オフセット
LN A RGCR1 0 0x848
LN B RGCR1 1 0x948
LN E RGCR1 4 0xC48
LN F RGCR1 5 0xD48
LN H RGCR1 7 0xF48
 
 
 

これはAN13022によって相互に確認されており、そこには正確に「LNmRGCR1(レーンAの場合はオフセット0x0848、レーンBの場合は0x0948、レーンEの場合は0x0C48、レーンFの場合は0x0D48)」と記載されています。 ―すべてA=0…H=7の文字インデックス式と一致している。

正しいレーンに合わせてEXT_REC_CLK_SELを設定する方法

  1. SerDes 1プロトコルテーブル(セクション26.1.4)からレーン文字を特定します。ここで最初の物理レーンは H (レーン0)とラベル付けされています。
  2. その文字にちなんで名付けられたレジスターを使用してください。たとえば、レーンHの場合はLNHRGCR1 、レーンAの場合はLNARGCR1を使用します。
  3. アドレスオフセットは、 848h + (letter_index × 100h)を使用して計算します。ここで、A=0、B=1、…、H=7 です。

例えば、レーンH(SerDes 1の最初のレーン、プロトコルテーブルのレーン番号0)でEXT_REC_CLK_SEL設定するには、次のようにします。

  • 登録番号: LNHRGCR1
  • オフセット: 848h + 7 × 100h = 0xF48

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
4 周之前
更新人: