2413277_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2413277_ja-JP

2413277_ja-JP

MCU P89C52X2BNフラッシュするにはどうすればいいですか?

こんにちは、皆さん。

P89C52X2BNとP89C52RD2という2つの古いMCUをプログラムする必要があります。

P89C52RD2については、シリアル経由でISPをサポートしていると理解しています。しかし、ISP/IAPプロトコルをアクティブ化する方法はまだわかっていません。

P89C52X2BNの場合、どのようにファームウェアを書き換えればよいですか?並列プログラマが必要ですか?必要であれば、どのようなプロトコルを使用し、フラッシュモードをアクティブ化すればよいでしょうか?

主にこれら2つのチップ(特にX2BN)の公式プログラミングドキュメントを探しています。正しいフラッシュプログラミングインターフェースとタイミングを参照できるようにするためです。データシートのプログラミングに関するセクション、またはリンクをお持ちでしたら、ぜひ共有してください。


ありがとう!

Re: How to Flash P89C52X2BN MCU?

Hello

ご不便をおかけし申し訳ありません。P89C52ファミリーは現在製造中止で、そのためサポートも終了しており、このファミリーに関する情報はもはや利用できません。

もしあなたに合うなら、89C51の情報があります;重要:この情報がいつ有効か確認・テストすることはできませんし、89C52の申請もできません。

89C51Rx+/Rx2/66xマイクロコントローラの回路内およびアプリケーション内プログラミング

よろしくお願いいたします。

Re: How to Flash P89C52X2BN MCU?申し訳ありませんが、XSP6100Nは非常に高価で、平均的な人の6~12か月分の給料に相当します。だから、ドキュメントを読んで、自分でフラッシュしてみようと思います。XSP6100Nできますが、払えません、ありがとう。Re: How to Flash P89C52X2BN MCU?このANNはP89C5xRx2に使えますが、P89C5xX2が欠けています。このANは正しいタイプのドキュメントですが、P89C5xX2が欠けているだけです。ありがとう!
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: