背景:
目前,PERST# 由 i.MX8 的一个普通 GPIO 引脚控制,未添加任何外部上拉或下拉电阻。在上电启动期间,在 Boot ROM/SPL 阶段,GPIO PAD 引脚未初始化,处于高阻抗浮空状态。在噪声环境下,引脚电平会发生翻转,导致 PCIe 端点设备异常复位,从而阻止链路建立。我们计划添加外部电阻以消除浮空噪声,并已设计了两种方案;希望获得 NXP 的官方意见。
方案一:将上拉电阻连接到 3.3V
在引导加载程序配置 GPIO 之前,PAD 处于高阻抗状态;PERST# 持续被拉高,RESET 信号提前释放,因此无法满足 PCIe CEM 规范中 TPV_PERST 的时序要求(电源稳定后,PERST# 必须保持有效至少 100 毫秒)。这会导致上电不稳定吗?NXP 是否认可这种方案?
方案二:将下拉电阻连接到地线
在启动阶段,PERST# 保持低电平,这可以满足上电复位时序要求。然而,令人担忧的是,在系统正常运行期间,下拉电阻与外部噪声结合可能会意外地将 PERST# 拉低,从而触发设备意外复位。这种风险是否真实存在?NXP 推荐使用多大的电阻值?
关键问题:
在官方推荐的方案中,当 i.MX8 GPIO 控制 PERST# 时,NXP 是否允许添加外部下拉电阻,还是明确禁止使用外部上拉/下拉电阻?是否建议使用 POR 硬件延迟电路来生成 PERST#?
我们期待您的回复。谢谢你!
对于 EP,预期行为是 EP 的电源由 RC 控制,当 RC 打开 EP 的电源时,RST 也由 RC 控制,这样就能满足上电时序要求。对于您的应用,EP 与 imx8 同时上电,因此建议的连接方式是添加外部 10k 下拉电阻以满足 EP 的上电顺序。对于您提到的噪声影响(由 RST 浮空引起),外部 10k 下拉电阻可以消除它。(如果没有其他强大的外部拉力作用的话)。