あるお客様がiMX8MPのGPU使用(EGLによる描画)に関する問題を報告しました。以前mlockall(MCL_FUTURE)と呼ばれていたGPU初期化プロセスが、CMA領域がユーザースペースにマッピングされると、カーネルは以下のBUG()を報告します:
Kernel BUG at remap_pfn_range_internal+0x23c/0x2c8
Internal error: Oops - BUG: 00000000f2000800 [#1] PREEMPT SMP
CPU: 0 PID: 3197 Comm: galcore_window_ Tainted: G
O
6.6.142-7.7.0-devel #1-Torizon
Hardware name: Toradex Verdin iMX8M Plus WB on Verdin Development Board (DT)
pc : remap_pfn_range_internal+0x23c/0x2c8
x27: 00000000a2100000
x20: 0068000000000fcb
x19: 0000007f90000000
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ the PTE already present
Call trace:
remap_pfn_range_internal+0x23c/0x2c8
remap_pfn_range+0x24/0x58
dma_direct_mmap+0xf4/0x150
dma_mmap_attrs+0x18/0x3c
_CMAFSLMapUser+0x9c/0x150
[galcore]
gckOS_LockPages+0xe4/0x148
[galcore]
gckKERNEL_MapVideoMemory+0x90/0x1dc [galcore]
gckVIDMEM_NODE_LockCPU+0x1b4/0x250 [galcore]
_LockVideoMemory.isra.0+0x1f4/0x28c [galcore]
gckKERNEL_Dispatch+0x210/0x1730 [galcore]
gckDEVICE_Dispatch+0xcc/0x220
[galcore]
drv_ioctl+0x340/0x444
[galcore]
__arm64_sys_ioctl+0xac/0xf0
Kernel panic - not syncing: Oops - BUG: Fatal exceptionmlockall(MCL_FUTURE)はリアルタイムアプリケーションで一般的に使われており、問題を報告した顧客はCODESYSを使ってHMIを駆動しています。
AIを活用した分析を実施した結果、問題が発生する理由として考えられる説明が明らかになりました。
galcoreドライバーのCMAアロケーターには.mmap()が含まれていません。フック。_CMAFSLMapUser() の実行中に、mmap() を呼び出して vma を取得し、それを使用して find_vma() を使用して CMA 領域を特定します。mmap() の呼び出し方法により、カーネルは要求を満たすために SHM 領域を遅延的に割り当てることになります。通常の場合、CMAが見つかって再マッピングされると、この割り当てはすぐに破棄されます。
しかし、MCL_FUTUREがアクティブなとカーネルはもはやSHM領域を怠惰に割り当てることができなくなり、mmap()が戻る前にエリア全体を埋め尽くします。この場合、このアドレスには有効なページがあり、後のremap_pfn_range()への呼び出しはメモリ管理のハウスキーピング情報を静かに破棄することになり、これはまさにBUG()が防いでいることです。
CODESYSを実行せずに問題を再現できるプログラムのソースコードを含むzipファイルを添付します。AIエージェントは、この問題を修正するために以下のパッチを提案しました。
diff -uNr a/hal/kernel/inc/gc_hal_options.h b/hal/kernel/inc/gc_hal_options.h
--- a/hal/kernel/inc/gc_hal_options.h 2026-09-04 13:00:44.596621860 +0000
+++ b/hal/kernel/inc/gc_hal_options.h 2026-09-04 13:01:15.643862002 +0000
@@ -1471,9 +1471,17 @@
* Enable this macro can replace the /dev/zero by anon_inode:
* [galcore] in /proc//maps.
* Without the macro, run 'cat /proc//maps' will print "/dev/zero".
+ *
+ * It is also what gives the allocators an ->mmap handler, which is
+ * required so that the reservation made by vm_mmap() is created as a
+ * device mapping (VM_IO | VM_PFNMAP) rather than as ordinary anonymous
+ * memory. Without it, a process that has called mlockall(MCL_FUTURE)
+ * gets the range pre-faulted inside vm_mmap(), and the subsequent
+ * remap_pfn_range() then hits BUG_ON(!pte_none()) in remap_pte_range().
+ * See tmp_mmap() in gc_hal_kernel_allocator.c.
*/
#ifndef gcdANON_FILE_FOR_ALLOCATOR
-# define gcdANON_FILE_FOR_ALLOCATOR 0
+# define gcdANON_FILE_FOR_ALLOCATOR 1
#endif
/*
diff -uNr a/hal/os/linux/kernel/allocator/freescale/gc_hal_kernel_allocator_cma.c b/hal/os/linux/kernel/allocator/freescale/gc_hal_kernel_allocator_cma.c
--- a/hal/os/linux/kernel/allocator/freescale/gc_hal_kernel_allocator_cma.c 2026-09-04 13:00:44.605314869 +0000
+++ b/hal/os/linux/kernel/allocator/freescale/gc_hal_kernel_allocator_cma.c 2026-09-04 13:01:15.644216883 +0000
@@ -400,7 +400,13 @@
gcmkHEADER_ARG("Allocator=%p Mdl=%p Cacheable=%d", Allocator, Mdl, Cacheable);
#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3, 4, 0)
+#if gcdANON_FILE_FOR_ALLOCATOR
+ /* Same as the gfp, dma and reserved_mem allocators: go through the
+ * allocator's anon file so that its ->mmap handler runs. */
+ userLogical = (gctPOINTER)vm_mmap(Allocator->anon_file,
+# else
userLogical = (gctPOINTER)vm_mmap(gcvNULL,
+# endif
0L,
Mdl->numPages * PAGE_SIZE,
PROT_READ | PROT_WRITE,
diff -uNr a/hal/os/linux/kernel/gc_hal_kernel_allocator.c b/hal/os/linux/kernel/gc_hal_kernel_allocator.c
--- a/hal/os/linux/kernel/gc_hal_kernel_allocator.c 2026-09-04 13:00:44.603242857 +0000
+++ b/hal/os/linux/kernel/gc_hal_kernel_allocator.c 2026-09-04 13:01:15.644041018 +0000
@@ -104,6 +104,36 @@
static int
tmp_mmap(struct file *fp, struct vm_area_struct *vma)
{
+ /*
+ * Declare the reservation as a device mapping with raw PFNs, before
+ * mmap() returns it to the caller. remap_pfn_range() sets both flags
+ * anyway; setting them here only makes them effective from the moment
+ * the VMA is created, and that is what matters:
+ *
+ * - the kernel treats VM_IO | VM_PFNMAP as VM_SPECIAL, documented in
+ * include/linux/mm.h as "Special vmas that are non-mergable,
+ * non-mlock()able". mmap_region() therefore clears VM_LOCKED from
+ * this VMA and leaves mm->locked_vm alone, and __mm_populate()
+ * skips it outright ("if (vma->vm_flags & (VM_IO | VM_PFNMAP))
+ * continue;" in mm/gup.c).
+ *
+ * - so a process that has called mlockall(MCL_FUTURE) no longer has
+ * this range pre-faulted inside vm_mmap(). Every other mapping in
+ * that process keeps being locked and pre-faulted as before; only
+ * device memory, which is neither pageable nor swappable and gains
+ * nothing from being pre-faulted, is left out.
+ *
+ * - and the allocator's own remap_pfn_range(), a few microseconds
+ * later, therefore finds an empty range instead of one the kernel
+ * has just populated, so it no longer trips
+ * BUG_ON(!pte_none(ptep_get(pte))) in remap_pte_range().
+ */
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6, 3, 0)
+ vm_flags_set(vma, VM_IO | VM_PFNMAP);
+#else
+ vma->vm_flags |= VM_IO | VM_PFNMAP;
+#endif
+
return 0;
} 上流ドライバーはこの問題を回避する別のメカニズムを使用しています。他の galcore アロケータも同じパターン (vm_mmap を呼び出して vma を取得する) を使用しているため、同じ BUG() の影響を受ける可能性があります。
この件について調べて、galcoreドライバーを直してもらえますか?この問題は実際のユースケースが正常に動作することを妨げており、直接的にお客様に影響を及ぼしています。
ありがとうございました。
ラファエル
こんにちは@rbeims
テストを実行してからGPUチームに確認させてください。
よろしくお願いします、
志明
こんにちは、 @Zhiming_Liu さん、バグを再現できましたか?はいの場合、修正が貴社のBSPに実装される予定時期を教えていただけますか? よろしくお願いいたします。
こんにちは、 @alvaro_tx さん。
社内チームがこのパッチをテストしました。お客様が直面した問題を直接解決したものの、他のアプリケーションのテスト中に問題を引き起こしました。現在も調査中であり、最終的な結論には至っていません。
よろしくお願いします、
志明
こんにちは、 @Zhiming_Liu さん。分かりやすいレポートをありがとうございます。完全に理解していて、私たちもこれが起こり得ると思いました。すべて順調です。
引き続きこの件に取り組んでいただき、進捗状況があればお知らせください。
ありがとう、
アルバロ。