2413117_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2413117_ja-JP

2413117_ja-JP

S32K396 SELCTL アップデートからPLLへの変更(FIRCより)

S32K396-BGGA-DC1開発ボードを使用して、16MHz外部発振器(Y2)をクロックとして使用しようとしています。

MC_CGM Mux 0 CSC の SELCTL を PLL に設定してから CLK_SW = 1 に設定すると問題が発生します。デバッグエラー(Trace32)が発生し、実行中のコードがクラッシュします。デバッガを接続せずに、設定CLK_SW = 1を超えた後にユーザーLEDの一つを点灯させてみました。LEDは点灯しないので、マイクロメーターが同じ場所で引っかかっているのだと思います。


以下は、私のクロック設定の擬似コードです。

PLLCR.PLLPD = 1

PLLDV.MFI、PLLDV.RDIV、PLLDV.ODIV2、およびPLLODIV[0].DIVを設定します。

PLLCR.PLLPD = 0

PLLSR.LOCK = true であることを確認します (while ループ)

PLLODIV[0].DE = 1

フラッシュ待機時間を160MHzに設定し、RAMを… // A+モード設定に基づく

MUX[0].DIV_TRIG_CTRL.TCTL = 1

MUX[0].DIV_TRIG_CTRL.HHEN = 1

MUX[0].DC[0 - 7]をそれぞれのクロック分周器値で設定します。

MUX[0].DIV_TRIG = 1

DIV_STAT = 0 になるまで待機する

MUX[0].CSC.SELCTL = 0x8 (PLL_PHI0_CLK)

MUX[0].CSC.CLK_SW = 1           << 1 に書き込もうとするとここでクラッシュします


私の手順に何か見落としがあるのでしょうか?個々の仕切りの制限以下に配置したので、それが問題ではないと思います。この件に関してご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: S32K396 SELCTL update to PLL from FIRC

問題の原因が分かりました。SELCTLを設定する前にSAFE_SW = 1を設定する必要がありました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: