2413116_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2413116_ja-JP

2413116_ja-JP

i.MX 8M Plus (GC7000UL) は Mesa etnaviv 経由で OpenGL ES 2.0 しか報告しない — ES 3.0/3.1 への道は?

システム情報:
- ボード:i.MX 8M Plus
- GPU:GC7000UL
- ドライバースタック:Mesa 'etnaviv'(オープンソース)
- 'eglinfo -B' レポート:OpenGL ES 2.0のみ
- アプリケーション:Chromium/CEF 133、ANGLE使用、ES 3.0コンテキストの要求

問題:
データシートによると、GC7000UL ES 3.1/3.0をサポートしています。VulkanとOpenCL 1.2はサポートされていますが、このボード上のetnavivはES 2.0のみをサポートしています。また、 Chromium/CEFのANGLEバックエンドは ES3コンテキストを取得できず、ES2パスにフォールバックし、さらにES2パスがソフトウェアレンダリングにフォールバックします。実際のGPUハードウェアアクセラレーションを動作させたいのであって、ES2の回避策としては考えていません。


- 可能であれば、独自仕様のGalcoreドライバーではなく、オープンソースのMesa/etnavivスタックにとどまりたいです。
- もしこのGPUのハードウェアアクセラレーションがアンロックされるなら、『CEF』バージョンのアップグレードも検討します。

必要であれば、さらに詳しい製作情報をお伝えします。ありがとう!
IMX8MPLUS

グラフィックスとディスプレイHW-Open-Sourcei.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: i.MX 8M Plus (GC7000UL) only reports OpenGL ES 2.0 via Mesa etnaviv — path to ES 3.0/3.1?

こんにちは@mineshp 

オープンソースGPUドライバーの問題はNXPのサポート対象外です。ご理解いただきありがとうございます。

よろしくお願いします、
志明

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: