2413097_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2413097_ja-JP

2413097_ja-JP

S32E2のM33とR52間のIPCFレイテンシタイミング

私はS32E2を使用してIPCFフレームワークを構成しており、これが私の設定です。

  • デバイス: S32E288
  • IPCFトランスポート:共有メモリ+MRU通知
  • 通信:M33 ↔ R52
  • IPCFチャネルタイプ:マネージドチャネル
  • 1つのIPCFチャネルが設定されています
  • 割り込みモード(ポーリングではない)
  • Ping/Pong RTTテストを実装しました

双方向のコミュニケーションは正常に機能しています。

私はSTMを使って2コア間のタイミングティックを測定しています。

測定フロー:

R52:
タイム・スタンプ
PINGを送信
 
M33:
PINGを受信する
RXコールバックからすぐにPONGを送信
 
R52:
PONGを受け取る
計算RTT

24MHzで動作するSTMの計算値は、ほぼ200us RTT(往復時間)に近づきます。輸送にかかるオーバーヘッドは約30秒ですが、転送自体にほとんどの時間が費やされます。MRU IRQ通知を増やすなど、いろいろ試してみましたが、タイミングは改善されませんでした。コードの最適化を-o0から-o1に変更すると効果があったが、-o2に変更しても違いはなかった。ペイロード自体は16バイトです。

質問:
1. 管理型/非管理型チャネルのIPCFレイテンシはどのくらいか。

2. 低2桁レイテンシを実現できるか?

さらに詳しい情報が必要な場合は、返信してください。

Re: S32E2 IPCF latency timings between M33 and R52

こんにちは、PrabhanjanKopp

お問い合わせいただきありがとうございます。

テストシナリオではGreenVIPを参照してみてください。ループ時間は約20~30マイクロ秒です。(S32ZE_GreenVIP_1.x.1/doc/UG_S32ZE_GreenVIP.pdf)

Joey_z_0-1789354232929.pngJoey_z_0-1789354232929.pngJoey_z_0-1789354232929.pngJoey_z_0-1789354232929.pngJoey_z_0-1789354232929.pngJoey_z_0-1789354232929.png

Joey_z_1-1789354243644.pngJoey_z_1-1789354243644.pngJoey_z_1-1789354243644.pngJoey_z_1-1789354243644.pngJoey_z_1-1789354243644.pngJoey_z_1-1789354243644.png

他に問題があれば、いつでもご連絡ください。

BR

ジョーイ

Re: S32E2 IPCF latency timings between M33 and R52

こんにちは、ジョーイ。


お返事ありがとうございます。私はコアの設定にS32 DSを使用しているのですが、GreenVIPは何か違いがあるのでしょうか?また、メッセージの中で参照しているドキュメントへのリンク(またはドキュメント自体)を提供していただけると大変助かります。設定を比較できる参考プロジェクトはありますか?設定に何らかの不一致があるのではないかと思います。


ありがとうございます

プラバンジャン

Re: S32E2 IPCF latency timings between M33 and R52

こんにちは、プラバンジャン

ご返信よろしくお願いします。

GreenVIPのダウンロードリンクは以下のとおりです。

S32E2 アクチュエーションサポート付き安全かつ確実な高性能リアルタイムプロセッサ | NXP Semiconductors

オートモーティブ ソフトウェアパッケージマネージャ | NXP Semiconductors

Joey_z_0-1789452520972.pngJoey_z_0-1789452520972.pngJoey_z_0-1789452520972.pngJoey_z_0-1789452520972.png

Joey_z_1-1789452649226.pngJoey_z_1-1789452649226.pngJoey_z_1-1789452649226.pngJoey_z_1-1789452649226.png


EB tresos IDEはGreenVIPに使用されており、S32DSとEBのtresosの両方を使ってS32Eのアプリケーションを開発できます。この情報があなたの助けになれば幸いです;まだ疑問があればいつでもお問い合わせください。

BR

ジョーイ

Re: S32E2 IPCF latency timings between M33 and R52

ありがとうございます。管理されていないチャネルに切り替えると、タイミングを正確に調整できることがわかりました。60μsに近い値です。もっと下に進めるか試してみます。

Re: S32E2 IPCF latency timings between M33 and R52

こんにちは、 PrabhanjanKopp

ご返信と情報提供ありがとうございます。

60USの結果は、お客様のプログラムでテストされましたか、それともGreenvipによってテストされましたか?

BR

ジョーイ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: