2412886_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2412886_ja-JP

2412886_ja-JP

PTN5150AHXMP IBISモデル

こんにちは、

私はKrithikka Jayamurthiです。信号整合性シミュレーションを行うためにIBISモデルファイルが必要です。

Re: PTN5150AHXMP IBIS model

こんにちは、クリティッカさん。

この装置やそのファミリ部品については、IBISシミュレーションモデルは作成されていません。

USB Type-Cインターフェース上のCCラインは比較的低い信号速度(USB PD BMC信号は300 kbps)で動作するため、IBISモデルに通常求められる高周波信号の整合性問題には一般的に影響されません。データシートの標準I²Cレベルまたは低速I/O特性評価(電気仕様:VOL/VOH、IOL/IOH、昇降時間、静電容量)で、通常はCCピンの信号品質を評価するのに十分です。

もし信号の整合性に関する懸念がUSBデータパス(USB 2.0 D+/D−)に特化している場合、PTN5150AHXMP自体はUSBデータラインをルーティングやバッファリングするものではなく、純粋にCCロジックコントローラであることにご注意ください。USBデータ信号はデバイスを完全にバイパスし、コネクタとレセプタクルで直接処理されます。

BRs、トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: