こんにちは、NXP
S32K5とTJA1410を使用して10BASE-T1Sのテストを行っています。現在、TXピンに波形が見え、RXピンとEDピンにも波形があり、これはMDIで信号が受信できることを示しています。しかし、TXピンはMDIにデータを送信できません。
TX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmpTX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmpTX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmp
よろしくお願いいたします。
シアンロン
こんにちは@wuxianlongさん
MDIはどのように測定しましたか?MDIは差動インターフェースなので、差動オシロスコーププローブを使う必要があります。MDIは適切な差動終端を必要とします。AN14787 - アプリケーションノート10BASE-T1S イーサネットPMDトランシーバ TJA1410、Rev. 1.0、第3.3章を参照してください。
よろしくお願いいたします。
パベル
こんにちは@wuxianlongさん
このメールが、あなたがお元気でいらっしゃる時に届くことを願っています。現在お手元にある製品、NPI(新製品紹介)S32K5についてお手伝いしていますが、まだ正式に発売されていません。
これらの製品の早期アクセス権を得たお客様は、現場エンジニアを割り当てていることにご注意ください。指定されたフィールドエンジニアが、この製品に関する問題や懸念、問い合わせの主要なサポートチャネルとなります。
正式リリース後、オンラインサポートチームはより幅広いサポートを展開していきます。それまでは、私たちは必要な支援を提供する体制が整っていません。
この件についてご理解いただき感謝いたします。
ご理解いただきありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
パベル
こんにちは、 @PavelL
私は差動プローブを使用しませんでした。私が送信(TX)すると、オシロスコープ上のMDIには変動が見られず、平坦/水平な状態が維持されます。しかし、PCがデータを送信すると、MDIには明確な差動波形が表示される。TJA1410が正しく送信モードに切り替わっておらず、チップは通常モードのままにしているように感じます。PHYの現在のモードを確認する方法はありますか?現在、私たちのTJA1410はSMIインターフェースに接続されていませんが、どのような注意点を取るべきでしょうか?
敬具
仙龍