2412402_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2412402_ja-JP

2412402_ja-JP

スーパーキャパシタ付きPCF2131またはPCA2131

こんにちは

RTC PCF2131またはPCA2131に関して、特にスーパーキャパシタと組み合わせて使用する場合について、いくつか質問があります。


1. コンポーネントの内部回路図には、エネルギータンクの充電経路が見当たりません。

外部に充電経路(シンプルにするためにダイオード)を計画しなければならないと確認できますか?


2. VBAT > VDD にすることは可能でしょうか?


3. スーパーキャパシタと併用する場合、VDDとほぼ同じ電圧まで充電する:

推奨されるレジスタ設定は何ですか?


よろしくお願いします。

ニコラス


Re: PCF2131 or PCA2131 with a supercapacitor

こんにちは、RafaRさん。

ご回答ありがとうございました。

良い一日を。

BR、

ニコラス

Re: PCF2131 or PCA2131 with a supercapacitor

こんにちは、nicolas75さん

良い一日!

1.はい。PCF2131/PCA2131には内部スイッチオーバー回路(VDDとVBAT間のコンパレータ/スイッチブロック)のみが含まれており、VBATの内部充電経路はありません。デバイスは単にVDDを監視し、停電が検出されるとVBATに切り替わります。VBAT上のエネルギー源には充電しません。

2.- はい、可能ですが、デバイスはVDDからしか起動できません。VDDを先に起動せずにVBATだけを適用してもRTCは起動しません。

3.- PWRMNG[2:0] = 000

データシートには特に以下の警告が記載されています。

VDDとVBATが類似している場合(例えば、VDD = 3.3 V、VBAT ≥ 3.0 Vの場合)、直接スイッチングモードは推奨されません。

スーパーキャパシタはVDDとほぼ同じ電圧まで充電されるため、標準モードが推奨される構成です。

この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: