S32DS3.6.6をインストールした後、インストール...新規ソフトウェア方式を使用して、SW32K1_S32DS_Development_Pack_3.6.6_RFP_D2602.zip と SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606_DesignStudio_updatesite.zip をインストールしました。拡張機能リストには、両方のパッケージが正常にインストールされたと表示されています。しかし、サンプルや新規プロジェクトの作成時に K144 が見つからず、K3 しか利用できません。この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか?
Ex.jpgEx.jpg
exam.jpgexam.jpg
こんにちは、 @ZDDL さん。
QLP07アップデートサイトは、S32K1/S32M24x RTD 3.0.0用のパッチ/拡張機能のみであり、完全なRTDインストールではありません。
まずベース SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zipパッケージをインストールし、その上にQLP07をインストールしてください。S32 Design Studioを再起動すると、S32K144デバイスと対応する例が利用可能になるはずです。
よろしくお願いいたします。
パベル