2412281_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2412281_ja-JP

2412281_ja-JP

S32DS3.5で作成されたS32K144プロジェクトでは、CSECドライバとFlashドライバは共存できません。

既存のS32DS3.5プロジェクトを、新しいクライアントの要件に合わせて変更する必要があります。フラッシュドライバは既に存在するため、CSECドライバを追加する必要があります。MEXファイルで周辺機器を設定する際に、CSECを追加するとエラーが発生し、CSECまたはフラッシュドライバを削除すると問題が解決することがわかりました。この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか?

IDE: S32DS3.5

SDK: S32 SDK RTM 4.0.1

err.jpgerr.jpgerr.jpg

Re: S32DS3.5创建的S32K144工程CSEC和Flash驱动不能同时存在

こんにちは、 @ZDDL さん

SDKのリリースノートによると、S32 Design Studio(S32DS)3.4と互換性があります。S32DS 3.5との互換性はまだ検証されていないため、正しい機能を保証することはできません。

また、1つのIDEインストール内にSDKやRTDのバージョンを1つだけインストールすることを強くおすすめします。複数のSDK/RTDバージョンが必要な場合は、各バージョンごとに別々のIDEインストールを使用してください。

danielmartynek_0-1788953256888.pngdanielmartynek_0-1788953256888.pngdanielmartynek_0-1788953256888.png

BR、ダニエル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: