大家好,
我已从NXP网站下载了以下RTD和FreeRTOS软件包:
我使用的是 Windows 系统,并且已成功在S32 Design Studio (V3.6.10)中导入/打开了FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K312项目。
但是,当我尝试构建应用程序时,遇到了错误#include "FreeRTOSConfig.h 文件未找到",如附件截图 (BE1) 所示。
此外,当我打开项目的.mex文件时文件配置工具显示以下错误(请参考附件Mex文件)
“该工具不支持所选处理器。”
请您就以下几点给予指导?
我已附上构建错误截图(BE1 和 Mex)供您参考。
感谢您的支持。
此致,
普拉莫德·贾达夫
感谢您的快速更新,提供的RTD版本已经解决了我的问题。
您好,
SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip 仅包含 Crypto 驱动程序。在添加 FreeRTOS 软件包之前,需要先安装基于 RTD 的软件包。
PetrS_0-1788946493548.png
成功安装 RTD 和 FreeRTOS 后,只需从示例创建一个新项目即可。
PetrS_1-1788946542398.png
加载完成后,打开 mex 文件并点击“更新代码”按钮。它应该添加缺失的驱动程序等。
然后您就可以构建演示了。
您也可以在项目资源管理器窗口中右键单击项目,然后选择“更新代码”和“生成项目”。
PetrS_0-1788946711279.png
BR,彼得