i.MX8 Nanoへの電源供給にはPCA9450BHNYを使用しています。
生産テスト中に、Buck 1 (V_0V95_SOC) と Buck2 (V_0V85_ARM) の電圧を測定し、0.85V +/- 2% の電圧制限を確認します。
このテスト中は、CPUは停止し、フラッシュメモリはプログラムされていない状態になります。
2026年8月から電圧が上昇し、一部の基板で上限値を超えます。
個々の基板の電圧が上昇するだけでなく、数千枚の基板の平均値も上昇する。
PCN (202502007F01 : PCA9450 / MP90 デュアルウェハ製造ソース拡張) がありました
昨年(2025年4月25日)SSMCからPSMCへ
新しいウェハーファブが問題の原因になり得るのでしょうか?
こんにちは!
ご辛抱いただきありがとうございます。現在社内で確認中です。最新情報が入り次第、ご連絡いたします。
社内調査の結果、問題の原因は、摩耗したテストプローブがプリント基板上のテストポイントに接触したことにあると判明した。テストプローブを交換したところ、電圧は許容範囲内になりました。