2411741_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2411741_ja-JP

2411741_ja-JP

S32K31XEVB-Q100(S32K311)「ロックされたデバイス」/デバッグ認証IDコードプロンプトが最初のデバッグで表示されます

新しい S32K31XEVB-Q100 ボードを受け取り、初めてSegger J-Linkを接続しました(オンボードデバッガではなく、外部10ピンSWDヘッダー経由で)。これは完全に新しいボードで、今のところ試したのはデフォルトのRTD生成プロジェクト(Mcal.h)だけです含まれているのは、空のメインループで、HSEやセキュリティには関係ないということです。

接続すると、SEGGER J-FlashとS32 Design Studioの両方がデバイスをロックしたと報告し、「ID Code」認証プロンプトが表示されます。

 
- Unknown SDA AP Id detected: 0x00000000
- Connect failed. Trying connect under reset...
- -- Identifying target device...
- -- SWD selected. Executing JTAG -> SWD switching sequence...
- -- Identifying target device...
- -- SWD selected. Executing JTAG -> SWD switching sequence...
- Unlocking device if necessary...
- Locked device detected. Proceeding with the unlock procedure...

J-Flashは次に「認証に必要なIDコードを入力してください」(32桁の十六進数または16文字のASCII文字)を尋ねます。私はこのチップにパスワードを設定したことは一度もありません。

セットアップ:MCUはJ-Flash、SWD @ 4000 kHz、J-Flash V9.74、J-Link V9.74/V9.26でNXP S32K311 / Cortex-M7として正しく表示されます。比較のために、私のS32K144 EVBは同じJ-Linkで問題なく動作します。S32K1とS32K3はセキュリティモデルが大きく異なるため、そのようなプロンプトは一度も表示されません。

J-Flashは次に「認証に必要なIDコードを入力してください」(32桁の十六進数または16文字のASCII文字)を尋ねます。私はこのチップにパスワードを設定したことは一度もありません。

セットアップ:MCUはJ-Flash、SWD @ 4000 kHz、J-Flash V9.74、J-Link V9.74/V9.26でNXP S32K311 / Cortex-M7として正しく表示されます。比較のために、私のS32K144 EVBは同じJ-Linkで問題なく動作します。S32K1とS32K3はセキュリティモデルが大きく異なるため、そのようなプロンプトは一度も表示されません。

以前のスレッドで同じS32K311症状があり、NXPのサポートがK3には大量消去・アンセキュアパスはないと説明し(K1とは異なり)、回復のためにHSE_Bファームウェア**リファレンス・マニュアル**(Secure Files経由)を指し示していました。

コミュニティ/NXPへの質問:

  1. 新品のS32K31XEVB-Q100が、このようにデバッグロックされた状態で届いたのを見た人は他にいますか?これは一部の製造ロットで発生する、工場検査時の既知の不具合でしょうか?
  2. 評価ボード専用のデフォルトやリカバリーパスワードは文書化されていますか?生産用シリコンとは違います。
  3. HSE_Bファームウェアリファレンスマニュアルをリクエストする際のアドバイスはありますか?

よろしくお願いします。


どんなサポートでも感謝します:

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: