2411715_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2411715_ja-JP

2411715_ja-JP

TJA1445がスリープモードの場合、CANHとCANLは低レベルになります。

こんにちは、

TJA1445をスリープモードでテストする際、ウェイクアップソースモードをWUFに設定し、VBATVCCをデフォルトで0、CPNCを1、PNCOKを1に設定した場合、スリープモードに入った後にCANHとCANLが2.5Vではなく低レベル(0V)になるのはなぜですか?この時点でCANの状態は「CANオフライン」ですか?TJA1445がスリープモードに入ったときにCANHとCANLが2.5Vになるように設定するにはどうすればよいですか?現在のテスト環境では、CANメッセージを1つ送信するだけではTJA1445をウェイクアップするには不十分です。

liugaosong_0-1788782128664.pngliugaosong_0-1788782128664.pngliugaosong_0-1788782128664.pngliugaosong_0-1788782128664.png

CH1はINHピン、CH2はCANHピンです。ご覧のとおり、スリープモードは低レベルです。


Re: TJA1445 休眠时CANH和CANL为低电平

PN関連のレジスタが電源障害前に設定されていれば、VCC/VIOをオフにしてBATのみを残すことができます。

 そして、バス上でWUPに一致するメッセージが見つかった場合、CANオフラインからCANオフラインバイアスに移行できます。WUFに一致する別のメッセージを受信すると、PNウェイクアップを開始できます。

WUPメッセージの要件は、ほとんどのメッセージで一般的に満たされています。つまり、特定のフレームを2つ連続して送信すれば、デバイスを起動するのに十分です。

 

 

Re: TJA1445 休眠时CANH和CANL为低电平こんにちは、
ボードがスリープモードになり、VCCがオフになった場合、TJA1445は1フレームでウェイクアップできないのでしょうか?CANオフラインからCANオフラインバイアスへのプロセスを経る必要があるのでしょうか?このとき、CANHとCANLは2.5Vになるのでしょうか、それともCANステータスが常にCANオフラインモードのままTJA1445はスリープモードに入るのでしょうか?
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-15-2026 03:42 AM
更新者: