2411707_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2411707_ja-JP

2411707_ja-JP

S32K324チップをフラッシュした後、PEと両者の両方がアクセスできないアドレスのセクションが存在します

_0-1788779685864.png_0-1788779685864.png_0-1788779685864.png

_1-1788779725853.png_1-1788779725853.png_1-1788779725853.png

INCAをホストPCとして使用してUDSベースのブートローダーのフラッシュアップデートを実行した後、1回フラッシュエラーが発生した。メモリ範囲0x440020〜0x440027には「??」と表示されます。考えられる根本原因は何ですか?

この問題を解決するにはどうすればよいですか?

このような問題の発生をどのように回避すればよいでしょうか?

よくある原因がこのような問題を引き起こす可能性がありますか?

软件刷り操作はどのように行われますか?



Re: After flashing the S32K324 chip, there is a section of address that cannot be accessed by both P

こんにちは@代码织梦师 さん

申請書は0x440000にあると理解しています。

しかし、ブートローダーはどこに保存されているのでしょうか?同じフラッシュブロック内にありますか?

もしそうなら、別のフラッシュブロックを使うか、RWWの問題を避けるためにフラッシュドライバーをSRAMに入れることはできますか?

アドレス0x440020において、訂正不可能なECCエラーが発生しました。これは、プログラミング前にフラッシュセクターが適切に消去されていなかった場合に起こり得ます。

したがって、プログラミングを行う前に必ず該当セクターを消去し、RWW(書き込み・書き込み・書き込み)に関する潜在的な問題を回避するようにしてください。


よろしくお願いいたします。

ダニエル


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
2 周之前
更新人: