2411596_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2411596_zh-CN

2411596_zh-CN

关于 SR150 上 CIR 样品到抽头索引映射和第一路径后次峰的问题

您好,

我使用的设备、SDK 和固件如下:

・目标设备:村田 Type 2BP EVK(NXP Trimension SR150)
・SDK 版本:v05.11.05
・固件:PNP_RhodesV4_SE_v05.11.05.bin
关于从 SR150 获得的 CIR 数据,我有两个问题。

1. CIR 样品与敲击指数的关系
请您解释一下从 SR150 获得的 16 个 CIR 样本与相应的 Tap Index 之间的关系?

据我了解,16 个 CIR 样本(cir[0] 到 cir[15])不包含直接指示其绝对 Tap Index 的信息。

是否有方法或公式来确定哪个 Tap Index 对应于 circ[0]?

我还想了解诊断信息中可用的第一路径索引与数组索引 cir[0] 到 cir[15] 之间的关系。

例如,如果 CIR 采样窗口是相对于第一路径索引确定的,我想知道第一路径索引 cir[0] 之前或之后有多少个抽头。

2. 在第一条路径之后不久观察到的次峰
在检查 CIR 时,我观察到一些案例,在检测到的第一路径之后大约 3-4 个样本(TAP)处出现了一个相对明显的次峰。

附图展示了这种行为的一个例子。

在这个例子中,主要的 CIR 峰值出现在 Tap Index 834 附近,而另一个局部峰值出现在 Tap Index 837 附近,大约在 3 taps 之后。图中红色圆圈标出了次峰。

20260907.png20260907.png20260907.png

请问您能否解释一下造成这个次峰的可能原因?

具体来说,这是否可能是 SR150 内部相关器处理引起的已知或预期响应,例如发射/接收脉冲的自相关特性或相关响应的旁瓣?

感谢您提前给予的支持。

顺祝商祺!

Re: Questions about CIR Sample-to-Tap Index Mapping and Secondary Peak after First Path on SR150

@Ricardo_Zamora

感谢您的回复,并感谢您澄清了SR150的支持途径。

我明白详细信息受保密协议约束,不能公开分享。

我会联系相应的模块合作伙伴或我们的直接联系人来解答这些技术问题。

再次感谢您的支持和指导。

顺祝商祺!

Re: Questions about CIR Sample-to-Tap Index Mapping and Secondary Peak after First Path on SR150

你好,


希望你一切都好。很抱歉给您带来不便,但由于该产品的信息受保密协议(NDA)约束,因此不对外公开。

如需了解有关该芯片的更多信息,请联系我们代理商网络|NXP中的一位代理商。或者,如果您有任何直接联系人曾帮助您获得此设备,请与他们联系。

如果您正在寻找有关我们 UWB 产品的信息,或者您对这项技术感兴趣,我建议您查看我们合作伙伴( Trimension UWB 合作伙伴)提供的这些开发套件和模块。

如果您对这些套件/模块感兴趣,您需要直接与他们联系,了解流程以及他们能够提供的支持,因为这项技术的支持途径是通过他们。

文档和软件由相应的UWB模块合作伙伴分发。选择模块后,您将被引导至我们合作伙伴的页面,您可以在该页面访问数据表、应用笔记和所需的启用信息。


此致,

里卡多

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期二
更新人: