2411586_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2411586_zh-CN

2411586_zh-CN

NXP S32M276CHABMKHSR VPRE 输出电压范围

你好,


我有一个关于NXP S32M276XX IC的VPRE输出电压范围的问题。

在我的设计中,我使用了外部 P-MOSFET 稳压器来为 VPRE 供电,如下图所示。

Ted_Qiao_0-1788752795769.pngTed_Qiao_0-1788752795769.pngTed_Qiao_0-1788752795769.pngTed_Qiao_0-1788752795769.pngTed_Qiao_0-1788752795769.png

当外部 P-MOSFET 稳压器激活(设置 CONFIG-VPREEXT = 1)时,VPRE 引脚的输出电压约为 7.0V;

当外部 P-MOSFET 稳压器未激活时(设置 CONFIG-VPREEXT = 0,则使用内部稳压器),VPRE 引脚的输出电压约为 6.3V。

我所描述的状态是否正常?VPRE 在这两种状态下的具体输出范围是多少?

顺便一提,在数据手册中,VPRE 的典型输出电压为 6.4V。

Ted_Qiao_1-1788753322135.pngTed_Qiao_1-1788753322135.pngTed_Qiao_1-1788753322135.pngTed_Qiao_1-1788753322135.pngTed_Qiao_1-1788753322135.png




Re: NXP S32M276CHABMKHSR VPRE output voltage range

你好@Ted_Qiao ,

默认情况下,两个稳压器均已启用,一个使用外部镇流器 PMOS,另一个使用内部镇流器 PMOS。

外部调节器的调节点略高,因此在正常情况下只有它处于活动状态。只有当外部调节器被禁用时,内部调节器才会激活。

数据手册中未明确规定具体的调节点。内部和外部稳压器均仅提供 6.4 V 的典型值。

实际调节点取决于生产变化和运行条件。

例如,在我的 EVB 上,使用内部镇流器 PMOS 测得电压约为 6.2 V,使用外部镇流器 PMOS 测得电压约为 6.8 V。

VPRE 的绝对最大额定值为 7.5 V,因此您测量的电压远低于此限值。


BR,丹尼尔

Re: NXP S32M276CHABMKHSR VPRE output voltage range

嗨@Ted_Qiao ,

在两次 RESET 之间,这些位只能更改一次,从 1 变为 0。

如下所示,这两个位的复位值均为 1,只能写入 0。因此,如果需要将其中任何一个位的值改回 1,则必须复位 MCU。

danielmartynek_0-1788937659360.pngdanielmartynek_0-1788937659360.pngdanielmartynek_0-1788937659360.png

danielmartynek_1-1788937747975.pngdanielmartynek_1-1788937747975.pngdanielmartynek_1-1788937747975.png


此致,

丹尼尔

Re: NXP S32M276CHABMKHSR VPRE output voltage range

嗨,丹尼尔,

谢谢你的解释。我现在明白了。

我的问题是,如何在应用程序软件中自由切换内部稳压器模式和外部稳压器模式?
我尝试按照[S32M27x参考手册]设置相关寄存器,

设置是否使用 VPRE 内部调节器(VPREINT=1,VPREEXT=0)或使用 VPRE 外部调节器(VPREINT=0,VPREEXT=1)。但在运行模式下,它无法自由切换。

这样做的背景是,我想对稳压器模式切换进行一些测试。谢谢!

Ted_Qiao_0-1788917986227.pngTed_Qiao_0-1788917986227.png



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-10-2026 03:41 AM
更新者: