2411586_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2411586_ja-JP

2411586_ja-JP

NXP S32M276CHABMKHSR VPRE 出力電圧範囲

こんにちは、


NXP S32M276XX ICのVPRE出力電圧範囲について質問があります。

私はVPRE用に外部のP-MOSFET電圧レギュレータを使用しました。以下に示す通りです。

Ted_Qiao_0-1788752795769.pngTed_Qiao_0-1788752795769.pngTed_Qiao_0-1788752795769.pngTed_Qiao_0-1788752795769.pngTed_Qiao_0-1788752795769.png

外部P-MOSFETレギュレータがアクティブ化されている場合(CONFIG-VPREEXT = 1に設定)、VPREピンの出力電圧は約7.0Vになります。

外部P-MOSFETレギュレータがアクティブでない場合(CONFIG-VPREEXT = 0に設定し、内部レギュレータを使用する場合)、VPREピンの出力電圧は約6.3Vです。

私が説明した状態は正常でしょうか、それとも異常でしょうか?VPREの出力範囲は、両方の状態において具体的にどのくらいですか?

ちなみに、データシートによると、VPREの標準出力電圧は6.4Vです。

Ted_Qiao_1-1788753322135.pngTed_Qiao_1-1788753322135.pngTed_Qiao_1-1788753322135.pngTed_Qiao_1-1788753322135.pngTed_Qiao_1-1788753322135.png




Re: NXP S32M276CHABMKHSR VPRE output voltage range

こんにちは、 @Ted_Qiao さん。

外部バラストPMOSを使用するレギュレータと内部バラストPMOSを使用するレギュレータの2つは、デフォルトで有効になっています。

外部レギュレーターはやや高いレギュレーターポイントを持っているため、通常条件下では唯一作動します。内部レギュレータは、外部レギュレータが無効になっている場合にのみ有効になります。

具体的な調整ポイントはデータシートに記載されていません。内部レギュレータと外部レギュレータの両方において、標準値として6.4Vのみが供給されます。

実際の調整点は、生産量の変動や操業条件によって異なります。

例えば、私のEVBでは、内蔵バラストPMOSを使用した場合、約6.2V、外部バラストPMOSを使用した場合、約6.8Vの電圧を測定しました。

VPREの絶対最大定格は7.5Vなので、あなたが測定した電圧はこの限界を大きく下回っています。


BR、ダニエル

Re: NXP S32M276CHABMKHSR VPRE output voltage range

こんにちは、 @Ted_Qiao さん。

リセット間にはこれらのビットは1から0まで一度だけ変更できます。

以下に示すように、両方のビットのリセット値は1であり、書き込むには0にしかできません。したがって、いずれかを1に戻す必要がある場合は、MCUをリセットする必要があります。

danielmartynek_0-1788937659360.pngdanielmartynek_0-1788937659360.pngdanielmartynek_0-1788937659360.png

danielmartynek_1-1788937747975.pngdanielmartynek_1-1788937747975.pngdanielmartynek_1-1788937747975.png


よろしくお願いいたします。

ダニエル

Re: NXP S32M276CHABMKHSR VPRE output voltage range

こんにちは、ダニエルさん。

ご説明ありがとうございます。今はもうはっきりしました。

さらに質問ですが、アプリケーションソフトウェアで内部レギュレーターモードと外部レギュレーターモードを自由に切り替えるにはどうすればよいでしょうか?
関連するレジスタは[S32M27x リファレンス・マニュアル]に従って設定しようとしています。

VPRE内部レギュレータを使用する場合(VPREINT=1、VPREEXT=0)と、VPRE外部レギュレータを使用する場合(VPREINT=0、VPREEXT=1)を設定します。しかし、動作モードでは自由に切り替えることができませんでした。

そうする背景としては、レギュレーターのモード切り替えに関するテストを行いたいからです。ありがとう!

Ted_Qiao_0-1788917986227.pngTed_Qiao_0-1788917986227.png



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: