帮助!我参考官方演示项目编写了一个 HSE 固件安装程序。但是,在执行两次 RESET 后,HSE 安装地址 0x007E0000 处没有任何数据。这是否意味着 HSE 安装失败了?
1131_0-1788746050565.png1131_0-1788746050565.png
这是 ld 文件
1131_1-1788746137817.png1131_1-1788746137817.png
这是重写的 IVT 向量
1131_2-1788746175542.png1131_2-1788746175542.png
1131_3-1788746225953.png1131_3-1788746225953.png
1131_4-1788746253844.png1131_4-1788746253844.png
最后,我附上我的 HSE 安装演示项目。
S32 版本为 3.6.8,芯片型号为S32K314,RTD版本为7.0.1。
首先,您应该查看 HSE_CONFIG_GPR3 寄存器 (0x4039C028),以确定您的 HSE 固件是否已安装。