ヘルプ!公式デモプロジェクトを参考に、HSEファームウェアのインストールルーチンを作成しました。しかし、2回のリセットを実行した後でも、HSEのインストールアドレス0x007E0000にはデータが存在しません。これは、HSE(健康・安全・環境)設備の設置が失敗したということでしょうか?
1131_0-1788746050565.png1131_0-1788746050565.png
これはldファイルです
1131_1-1788746137817.png1131_1-1788746137817.png
これは書き換えられたIVTベクトルです
1131_2-1788746175542.png1131_2-1788746175542.png
1131_3-1788746225953.png1131_3-1788746225953.png
1131_4-1788746253844.png1131_4-1788746253844.png
最後に、HSE(環境・安全・衛生)導入デモプロジェクトを添付します。
S32版は3.6.8です。チップはS32K314で、RTDのバージョンは7.0.1です。
まず、HSE_CONFIG_GPR3レジスタ(0x4039C028)を確認して、HSEファームウェアがインストールされているかどうかを調べてください。