嗨,
我们正在基于 iMX8M plus 处理器和定制载板开发定制的 SOM。为此,我们需要支持带 ID 引脚的 USB1 OTG 功能。我们从 GPIO1_IO4 获取了 ID 引脚。
由于电路板空间限制和 ID 引脚要求,我们计划在我们的设计中使用HD3SS3220IRNH - TI(带差分多路复用的 CC 控制器) 。
请确认 i.mx8m plus 是否支持 HD3SS3220IRNH 作为 OTG 设备。具体来说,就刷机而言,这个控制器是否受支持?
嗨@Zhiming_Liu
请问您能否推荐其他经过测试且支持 ID 引脚的 CC 控制器?
你好@govind18
i.MX 8M Plus 可以配置到系统设计中,与 TI HD3SS3220 配合使用,实现双角色 USB Type-C 端口;但是,该设备并非 NXP 的 EVK 官方验证或支持的 Type-C 控制器。GPIO1_IO4 可用作 Uboot/Linux 中的 USB ID,并且不影响 UUU 编程。建议将 HD3SS3220 在开机时默认配置为 UFP/Sink。
此致,
志明
您好@Zhiming_Liu,请问您能推荐一款CC控制器吗?
你好
在 EVK 板上,i.MX8MP 使用PTN5110NHQZ作为 CC 控制器。请参考此处的EVK设计。
志明_刘_0-1789018946469.png
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/8MPLUSLPD4-EVK
此致,
志明