こんにちは、
iMX8M plusプロセッサをベースにしたカスタムSOMを開発し、専用キャリアボードを搭載しています。この要件では、IDピンでサポートされたUSB1 OTGが必要です。IDピンはGPIO1_IO4から取得しました。
基板スペースの制約とIDピンの要件から、設計には HD3SS3220IRNH - TI(CCコントローラと差分多行 )を使用する予定です。
i.mx8m plusがOTGとしてHD3SS3220IRNHをサポートしているか確認してください。特にフラッシュ目的で、このコントローラーはサポートされているのでしょうか?
こんにちは@Zhiming_Liu
IDピンがサポートされている他のテスト済みCCコントローラをご存知いただけますか?
こんにちは@govind18
i.MX 8M Plusは、TI HD3SS3220と連携してデュアルロールUSBタイプCポートを実装するようシステム設計で設定可能です。ただし、このデバイスはNXPのEVKによって公式に検証またはサポートされているType-Cコントローラではありません。GPIO1_IO4はUboot/LinuxでUSB IDとして使用でき、UUUプログラミングには影響しません。HD3SS3220は、電源投入時にデフォルトでUFP/Sinkに設定することをお勧めします。
よろしくお願いします、
志明
こんにちは
EVKボードでは、i.MX8MPがCCコントローラーとして PTN5110NHQZを使用しています。EVKの設計についてはこちらを参照してください。
Zhiming_Liu_0-1789018946469.pngZhiming_Liu_0-1789018946469.png
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/8MPLUSLPD4-EVK
よろしくお願いします、
志明
こんにちは@Zhiming_Liu CCコントローラーをおすすめしてもらえますか?