2411411_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2411411_ja-JP

2411411_ja-JP

リップルによってVDDが下限値を下回った場合のP2020デバイスの状態/動作

リップルなどでVDDが下限電圧を下回った場合のP2020プロセッサの状態や挙動について知りたいです。

P2020ハードウェア仕様書(文書番号:P2020EC)の表3「推奨動作条件」によると、VDD、AVDD_xxxx、SVDD_SRDS、XVDD_SRDSの推奨値は「1.05 ± 50 mV」です。つまり、下限電圧は1.00Vであるということです。

リップル電圧の下限が指定された最低電圧1.00Vを下回った場合、P2020のデバイスの状態や挙動について教えていただけますか?

(例えば、VDDの中心電圧が1.01Vであっても、リップル電圧の下限値は0.99V(1.00V未満)になる。)

VDDの中心電圧が1.00V以上であれば、デバイスの正常な動作に問題はありませんか?リップル電圧があっても、動作不良や損傷のリスクはありますか?

お知らせ下さい。

事前に感謝いたします。


Re: P2020 device status/behavior if VDD falls below lower limit due to ripple

こんにちは、

 

P2020ハードウェア仕様書(文書番号:P2020EC)の表3では、VDD、AVDD_xxxx、SVDD_SRDS、およびXVDD_SRDSが1.05±50mVと規定されており、これは有効な動作範囲が1.00V(最小)から1.10V(最大)であることを意味します。これは推奨される動作条件であり、絶対的な最大定格ではありません。

重要な点は、規定されている最小電圧1.00Vは、デバイスのピンにおける瞬時電圧に適用されるものであり、DC中心点のみに適用されるものではないということです。リップルはデバイスが実際に受ける電圧の一部であり、デバイスは規定の範囲内でのみテストおよび特性評価されます。

リップル電圧が1.00Vを下回った場合のリスク

中心(DC)電圧が1.00V以上であっても、リップルトラフが1.00Vを下回ると、推奨動作条件外の動作となります。NXPのこの点に関する立場は、QorIQおよび関連プロセッサファミリ全体で一貫して述べています。

  1. 機能的・運用上のリスク:VDDが一時的に最小値を下回ると、プロセッサ内部のロジックが十分な駆動強度やタイミング余裕を持っていない可能性があります。これは以下のように現れることがあります:

    • 命令の実行が間違っています
    • データ破損(例:メモリ比較エラー)
    • 重要なタイミングパスにおける予測不可能な動作

    関連するQorIQプロセッサ(P1013)を使った直近のNXPケースでは、「[デバイス]を[限界に近い電圧]で動作させると機能上の問題が発生するリスクがあります。なぜなら、この値はお客様の設定設定ポイントを表すからです。通常の電圧許容範囲、リップル、または過渡的な挙動により、電圧がこのレベルを超えたり、下回ったりする可能性があります。」

  2. 「中心電圧 ≥ 1.00 V」という条件は不十分です。デバイスは供給電圧を「平均化」しません。デジタルロジックは瞬時電圧に基づいて動作する。リップルの谷間(例えば、あなたの例では0.99V)の間は、たとえスイッチングサイクルのほんの一部であっても、デバイスは実際に仕様を下回る動作をしています。これにより内部フリップフロップでセットアップやホールドタイム違反が発生し、機能エラーを引き起こすことがあります。

  3. 小さな短時間の変動では、永続的な損傷は想定されません。小さなリップル変動(例えば、一般的なスイッチング周波数で最小値より10mV低い場合)では、デバイスに永続的な物理的損傷が発生する可能性は低いです。電圧は依然として絶対最大定格の下限値を十分に上回っています。しかし、機能的正確性は保証されておらず、NXPはこの条件下での動作をサポートしたり特徴付けしたりしていません。

  4. 信頼性/耐久性:特にP2020の場合、電圧範囲の下限付近で動作させる方が(上限付近で動作させるよりも)、一般的には最大電圧を超えて動作させるよりも長期的な信頼性の問題は少ない。ただし、仕様外の条件下での繰り返しまたは継続的な動作は推奨もサポートもされません。

NXPの標準ガイダンスは、複数のQorIQおよび関連するプロセッササポートケースで確認されており、以下の通りです。

「仕様外の機器の使用は推奨もサポートもされていません。」

通常の動作時、デバイスのピンにおける電圧波形全体(リップルを含む)は、規定の1.00V~1.10Vの範囲内に収まっていなければならない。

 

よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: