大家好,
我正在使用 i.MX 8M Plus EVK 和 NXP SE050 安全元件。我想使用适用于 i.MX 平台的 Yocto 构建系统,在 Linux 系统下启动并运行 SE050。
请问是否有任何可用的集成/移植文档、应用笔记或参考实现,用于将 SE050 与 i.MX 8M Plus 和 Yocto 集成和测试?
我偶然发现了 NXP Plug & Trust 中间件存储库,其中提到了对 Linux 的 i.MX6UL 和 i.MX8MQ 的支持:
https://github.com/NXP/plug-and-trust
我还想了解这种现有的实现方式是否可以直接与 i.MX 8M Plus 一起使用,或者是否需要任何平台特定的移植,特别是对于 I²C 接口和 Yocto 集成。
谢谢,
罗汉
你好@rohannathi ,
Plug & Trust 中间件 GitHub 迷你包是Linux 使用的子集;建议使用 nxp.com/se050 上的完整软件包进行开发,因为它包含示例、工具和完整的文档。
i.MX 8M Plus 与现有的iMXLinux主机目标完全兼容——无需针对 i.MX 系列进行移植。
NXP 有一个参考设计——NavQPlus (8MPNAVQ) ——它基于相同的 i.MX 8M Plus SoC (与 i.MX 8M Plus EVK 相同的 SOM),并具有板载 SE050 安全元件,支持Yocto Linux 和 ROS2 。这是目前最接近 SE050 + i.MX 8M Plus + Yocto 的硬件参考,其 BSP/Yocto 层配置可作为直接指南。
您可以访问https://community.nxp.com/t5/Secure-Authentication-Knowledge/Integrating-EdgeLock-SE05X-to-FRDM-IMX9...查看更多详情。
希望对您有所帮助。
祝你有美好的一天,
坎
-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------