チームの皆さん、こんにちは。
私は8M Plus EVKとNXP SE050セキュアエレメント i.MX 使っています。SE050をLinuxで動かしたいと思っています。i.MX プラットフォーム用のYoctoビルドシステムを使って。
SE050を8M PlusおよびYoctoと統合・テストするための統合・移植ドキュメント、アプリケーションノート、または参考実装 i.MX 教えていただけますか?
NXPのPlug & Trustミドルウェアリポジトリに出会い、i.MX6ULとi.MX8MQのLinuxサポートについて言及しています:
https://github.com/NXP/plug-and-trust
また、既存の実装が i.MX 8M Plusで直接利用できるのか、それとも特にI²CインターフェースやYocto統合に関してプラットフォーム固有の移植が必要なのかも知りたいです。
ありがとう、
ローハン
こんにちは、 @rohannathi さん。
Plug & TrustミドルウェアのGitHubミニパッケージは Linux向けのサブセットです。nxp.com/se050 のフルパッケージは、例、ツール、完全なドキュメントを含むため、開発に推奨されます。
i.MX 8M Plusは既存の iMXLinux ホストターゲットと完全に互換性があり、i.MXファミリ特有の移植は不要です。
NXPのリファレンス設計であるNavQPlus(8MPNAVQ)は、同じ i.MX 8M Plus SoC(i.MX 8M Plus EVKと同じSOM)をベースにし、オンボードのSE050セキュア要素とYocto LinuxおよびROS2イネーブルメントを備えています。これはSE050 + i.MX 8M Plus + Yoctoの最も近いハードウェアリファレンスであり、そのBSP/Yoctoレイヤー構成は直接的なガイドとして利用できます。
詳細については、 https://community.nxp.com/t5/Secure-Authentication-Knowledge/Integrating-EdgeLock-SE05X-to-FRDM-IMX9...を参照してください。
お役に立てば幸いです。
すてきな一日を、
カン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!
- 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています
もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------