私はFRDM i.MX95 + ARA240 M2 16G GTを持っています
そして、イメージバージョンLF_v6.18.20-2.0.0_images_IMX95EVKをインストールしました。
imx-boot-imx95-15x15-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_all
imx-image-full-imx95evk.wic
gopointアプリケーションを起動し、Multistream YOLO構成でモデルをダウンロードしようとすると、以下の例外が検出されます:
nxp/YOLOv8を/usr/share/cnn/...にダウンロード中
ダウンロードモデルのエラー:404クライアントエラー。(リクエストID: Root=1-6a9ab518-05ebf76418b2dfcc0855cb40;a0fa833c-b8ba-4d7f-8595-0e157e194afd)
URL: https://huggingface.co/api/models/nxp/YOLOv8/revision/r2.0.4のリポジトリが見つかりません。
`repo_id`と`repo_type`が正しく指定されていることを確認してください。
プライベートリポジトリやゲート付きリポジトリにアクセスしようとする場合は、認証済みでトークンに必要な権限を持っていることを確認してください。
詳細については、 https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/authenticationを参照してください。
サンプル動画は正しくダウンロードされました。
今、どうすればいいか何かアイデアはありますか?
こんにちは、画像やサンプル動画の問題ではなく、モデルリポジトリやバージョンの問題です。アプリケーションはr2.0.4リビジョンでnxp/YOLOv8をダウンロードしようとしています。しかしHugging Faceは404を返しているので、まずこのリポジトリやリビジョンが実際に存在し、GoPointアプリのバージョンがインストール済みのLF_v6.18.20イメージと一致しているかを確認したほうがいいでしょう。