2411349_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2411349_ja-JP

2411349_ja-JP

MIMXRT1176DVMAB:ENET_1G RGMII動作電圧。

ENET_1Gを3.3VのRGMIIモードで動作させた場合、パフォーマンスの低下があるかどうかを知りたいです。

1.8VでENET_1Gに接続したイーサネットPHYを使う特別な理由があれば教えてください。

3.3/2.5/1.8/1.5Vで動作可能なイーサネットPHY RTL8211FDI-CGの6.9節「電源および接地」を参照してください。

Re: MIMXRT1176DVMAB : ENET_1G RGMII operating voltages.

こんにちは、

i.MX RT1170 ENET 1G RGMIIは、1.8Vまたは3.3Vのどちらでも使用できます。

AN14251 – i.MX RT1xxx – イーサネット機能およびPHY接続、表25に記載されています。RT117x – ENET1G RGMIIパッド i.MX、RGMII用のMCUピンが見つかります。

PHYに関しては、ベンダーの推奨事項に従ってください。

よろしくお願いいたします。

パブロ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: