2411300_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2411300_ja-JP

2411300_ja-JP

s32k388向けセキュリティソフトウェアコンサルティング

Example_S32K344_BIST_eMCEM_SPD106_v2_0_S32DS365_RTD700 と同様の S32K388 用セキュリティ開発キット (SDK) があるかどうか知りたいです。現在、S32K388 用のセキュリティ関連コードを開発しており、マニュアルとサンプルコード 344 を参考にしています。しかし、開発プロセスは順調に進んでいません。S32K388 用のソフトウェアセキュリティキットのソースコードがあれば非常に助かります。NXP のサポートが必要です。

1. 無料のs32k388セキュリティリソースパッケージをお持ちの場合は、そのパスをお知らせください。

2. 無償でない場合は、開発を円滑に進めるために調達または購入の手配をいたします。調達ルートをお知らせください。


ありがとう!



Re: s32k388的安全软件咨询

こんにちは、 @xlele さん

この質問には翻訳機を使っているので、誤解があれば教えてください。

Example_S32K344_BIST_eMCEM_SPD106_v2_0_S32DS365_RTD700、すべての S32K3 派生製品向けに提供されている BIST および e MCEM モジュールを実装する方法の参考例として提供されています。

1. はい、SPD(BISTおよびeMCEMモジュール)は、S32K388およびその他のすべてのS32K3派生製品向けに標準ソフトウェア(シリコン価格に含まれています)として提供されています。S32K3 Safety Peripheral Drivers v1.0.6の最新リリースで確認できます。S32K388はサポートされている派生製品に含まれています。

Julin_AragnM_1-1788551806085.pngJulin_AragnM_1-1788551806085.pngJulin_AragnM_1-1788551806085.pngJulin_AragnM_1-1788551806085.png

Julin_AragnM_2-1788551809724.pngJulin_AragnM_2-1788551809724.pngJulin_AragnM_2-1788551809724.pngJulin_AragnM_2-1788551809724.png

SWパッケージには「オートモーティブ SW - S32K3 Standard ソフトウェア > オートモーティブ SW - S32K3 - セーフティ ペリフェラル ドライバ (SPD)」からアクセスできます。

2. SPDに加えて、 SAFパッケージ も提供しており、以下を含む:

  • BIST(SPDと同じ)
  • eMCEM(SPDと同じ)
  • モード・セレクタ
  • ソフトウェア復旧
  • sBoot
  • スクエアチェック

Julin_AragnM_3-1788551884442.pngJulin_AragnM_3-1788551884442.pngJulin_AragnM_3-1788551884442.pngJulin_AragnM_3-1788551884442.png

SAFはプレミアム/ライセンスソフトウェアとして提供されています。入手可能性や価格情報については、NXPの担当者または担当営業担当者にご連絡ください。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: s32k388的安全软件咨询

ご協力とご辛抱に感謝いたします。



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
火曜日
更新者: