2411293_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2411293_zh-CN

2411293_zh-CN

TJA1445:中断配置

你好,

我们使用 S32K358,搭配 TJA1445。
我们正在将 NXP TJA1145 驱动程序迁移到 NXP TJA1445,并使用 EB tresos 进行配置。

我们不使用 RXD 作为中断,但在 EB tresos 中配置 TJA 驱动程序时,我无法将其停用。

我已将唤醒支持设置为“不支持”。
我设置的是总线唤醒,我们希望通过 CAN 模式唤醒。
我们使用 INH 输出。

但在配置文件 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_Cfg.h 中,有这样一条 #defineCANTRCV_TJA14XX_PN_IP_USE_IPV_ICU

它强制在依赖于“Icu_Cfg.h”的文件CanTrcv_TJA14XX_PN_icu_external_access.h中包含“Icu.h”。

但就我们而言,我们的配置中没有 ICU 模块(不需要)。

如何在不使用 RXD 中断的情况下使用驱动程序 TJA1445?

苏菲

Re: TJA1445 : interrupt configuration

你好,

为了更好地了解对 ICU 的依赖性以及生成的配置,请您提供以下信息?

目前使用的RTD版本和EB Tresos版本。

谢谢!

Re: TJA1445 : interrupt configuration你好,

我正在使用 RTD SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1
TJA驱动程序:S32K3_CANTRCV_TJA14XX_PN_R21-11_1.0.0
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: